inSIGHTデータ監視デバイス
これらのデバイスは、ブランドの電源ケーブル、スリーブデバイス、スマートピン、回路および環境モニターを使用して、電力、電流、内部デバイス温度、ユーティリティグレードの計測、電圧およびデータの傾向などのインジケーターをワイヤレスで追跡および監視します。 これらのデバイスは、分析のためにデータを直接配信し、潜在的なプロセス変更を予測するのに役立ちます。
1888 年以来、Hubell Wiring Device-Kellems (Hubbell Inc の一部門) は、電子、照明、医療、電気、データ通信、公共サービス向けの配線装置とレセプタクルの広範な製品ラインを製造してきました。 続きを読む
Hubbell Wiring Device-Kellems の広範なカタログには、フロア ボックス、スイッチ、コネクタ、プラグ、レセプタクル、電気壁プレートが含まれています。 ハベル 延長コード 電動工具、パティオヒーター、屋外照明の操作に一時的に電力を供給します。 これらの拡張機能には、産業上の悪用に耐える金属製コンセント ボックスと、定格電力 125kW の柔軟な電気ケーブルが備えられています。 Hubbell ツイスト ロック コネクタは、屋外照明設備の電源を備えた電動工具およびデバイスのインターフェースに適しています。 名前が示すように、これらのコネクタはツイストロック機構を備えており、偶発的な脱落を防ぎ、プラグをレセプタクルに固定します。
Hubbell Wiring Device-Kellems の MPN は、同等の Appleton Electric モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Hubbell 製品が入手可能です。 お客様は、モデル番号の最後の 5 桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。
これらの Hubbell デバイスは、120 ~ 600VAC の範囲の電圧を処理できます。 通常、サイズが小さく、一部の製品は配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの製品はダウンタイムを最小限に抑えるため、航空便ではなく宅配便で配送されます。
これらのデバイスは、ブランドの電源ケーブル、スリーブデバイス、スマートピン、回路および環境モニターを使用して、電力、電流、内部デバイス温度、ユーティリティグレードの計測、電圧およびデータの傾向などのインジケーターをワイヤレスで追跡および監視します。 これらのデバイスは、分析のためにデータを直接配信し、潜在的なプロセス変更を予測するのに役立ちます。
これらのレセプタクルには、レセプタクルに直接差し込むための SNAPConnect 端子が備わっており、迅速な取り付けが可能です。 露出したアクティブ部品を最小限に抑え、ピグテールを置き換えて安全かつ信頼性の高い接続を実現するモジュラー設計を採用しています。 3-in-1 テスターは、適切な配線を保証します。
ハベルは、1888 年にコネチカット州オレンジでハーベイ ハベルによって個人経営として設立されました。 1905 年に米国コネチカット州シェルトンに移転し、現在はそこに本社を置いています。
それらは、電気サージにつながる可能性のある接続に水が入ることからデバイスを保護することができます。 このツイストロック機能により、緊密な接続とシールが作成されます。