DESTACO
米国ミシガン州オーバーンヒルズに本社を置く Destaco は、85 年以上にわたり、さまざまな高性能オートメーションおよびワークホールディング ソリューションを提供しているドーバー企業です。 Destaco クランプのカタログには、直線クランプ、プルアクション ラッチ クランプとプライヤー クランプ、空圧クランプ、ロータリー アクチュエーター、シリンダー マウント、位置センサーなどの手動トグル クランプが含まれています。 続きを読む
フィルタ
ハンドツール
空気力学
HVACと冷凍
水力学
ハンドツール フィルタ
クランプ全ラインナップを見る
クランプアクセサリー Destaco クランプ アクセサリには、取り付けベース、センサー マウント、ミニチュア レール スラスター スライドが含まれており、ハンドリング、ストローク、精度の向上、クランプの素早い取り付けに最適です。
水平ハンドルトグルクランプ Destaco は、水平ハンドル トグル クランプを XNUMX つのバリエーション (水平ホールドダウン クランプとプル アクション ラッチ クランプ) で提供しています。 水平ホールドダウンクランプは、水平ハンドル/レバーを使用して、取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けます。一方、プルアクションラッチクランプは、ワークピースにラッチしてワークピースを引き寄せるフック形状のクランプアームを備え、確実なクランプを実現します。
プライヤークランプ スクイーズ アクション クランプとも呼ばれます。 閉じると自動的にロックされ、素早く柔軟なクランプに使用されます。 片手で操作できる Destaco トリガーリリース機構が特徴で、炭素鋼と鍛造合金鋼素材で利用可能です。
空気圧クランプ Destaco ホールドダウン、直線、スイング/プル動作の空気圧クランプは、繰り返しの生産作業における素早いクランプ操作に最適です。 これらのクランプには空気作動シリンダーが付いており、簡単かつ迅速にクランプできます。
直線アクションクランプ プッシュ/プルハンドルを備えた Destaco 直線クランプは、軸に沿ってプランジャーを内外に動かします。 XNUMX つの位置でロックできるため、ワークピースを素早くクランプおよびアンクランプできます。
トグルクランプスピンドルアセンブリ Destaco トグル クランプ スピンドル アセンブリには、メートル法とインチ法の両方のさまざまなフラット チップ、スイベル フット、ネオプレン スピンドルが含まれています。 しっかりと固定し、クランプ距離を調整するためのジャムナットが付属しています。
垂直ハンドルトグルクランプ Destaco 垂直トグル クランプは、ワークピースを押さえるために移動できる垂直方向のハンドル (ロック位置) を備えています。
デスタコについて
Destaco は、手動クランプ、空圧クランプ、クランプ アクセサリなどの幅広い製品を提供しています。 ブランドの 直線アクションクランプ ワークピースを表面に押し付けて保持するように設計されています。 デスタコ603シリーズ 直線アクションクランプは、伸長位置と収縮位置の両方でロックできるため、プッシュクランプとプルクランプの両方として使用するのに理想的です。 デスタコ604シリーズ 一方、直線アクションクランプは、スルーホール取り付けを可能にするねじ付きボディにより、適応性が高くコンパクトな設計が特徴です。
ブランドはまた、クランプベースに対して水平または垂直に向けられた反対側のワークピースラッチの周りにクランププルバーまたはフックを配置するためのハンドルを備えたプルアクションラッチクランプを製造しています。 これらのクランプは、強力な閉鎖力と親指制御レバーを提供し、確実な保持と便利な片手操作を実現します。 これらは通常、固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)、およびJフックタイプの設計で提供されます。 デスタコ323シリーズ プルアクションラッチクランプには、クランプベースに平行なワークピースを引っ張るための水平Uフックが装備されています。
さまざまなバーのサイズ、スタイル、クランプベース、寸法、材料、および荷重保持能力で利用可能な、これらの高品質のクランプ製品を幅広く選択できます。 Raptor Supplies.
Raptor Supplies Destaco による後援、承認、ライセンス供与はなく、いかなる形でも Destaco と提携しているものではありません。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢
Destaco クランプは、Bessey & Grainger クランプと相互参照します。 Destaco クランプ アクセサリ/ツールの一部は、Miller Fluid Power、Speedaire、Vestil、Honeywell、Johnson Controls、Siemens クランプ アクセサリと相互参照します。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合他社のクランプ、ツール、またはアクセサリをお探しの場合は、 Raptor Supplies 助けることができる。

なぜ会社?
Raptor Supplies は、ホールド ダウン トグル クランプ、プル アクション ラッチ クランプ、および直線アクション クランプの完全な範囲を提供します。 お客様のさまざまなクランプのニーズに合わせて、適切な空圧ロータリー アクチュエータ、位置センサー、グリッパー、SpiderGrip ツール ベース マウントをお勧めします。

発送
クランプはサイズが小さいため、慎重にコンパクトに梱包する必要がある場合があります。 そのため、航空便ではなく宅配便でお届けします。
よくある質問
デスタコを所有している会社はどこですか?
Dover Corporation (工業製品、ポンプおよびプロセス ソリューション、冷凍および食品機器の世界的リーダー) は、クランプ、グリッピング、リニア/ロータリー搬送、およびロボット ツールの大手メーカーである Destaco を所有しています。 デスタコは 1915 年にデトロイト スタンピング カンパニーとして設立されました。 Destaco は 1936 年に最初の手動トグル クランプを設計、製造しました。
デスタコはどこにありますか ?
Destaco は、アメリカ合衆国ミシガン州オーバーン ヒルズに本社を置いています。 同社の製造施設とオフィスは、北米、アジア、ヨーロッパの 12 か所にあります。
Destaco クランプのメンテナンスのために使用する潤滑剤はどれですか?
Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
デスタコクランプは錆びにくいですか?
はい、Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えます。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは何ですか?
垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直または垂直に配置されますが、水平トグルクランプはベースに対して水平または平行に配置されます。
ラッチクランプはどのように機能しますか?
Destaco プル アクション ラッチ クランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点となるクランプ アーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースによって決まります。 クランプのシンプルなリンク システムがオーバーセンター位置に配置されると、ハンドルが水平に引かれてベースと平行な力が生じ、作業項目を握ります。
フラットチップボンディングスピンドルとスイベルフットスピンドルの違いは何ですか?
Destaco フラットチップ接着スピンドルは、壊れやすい表面や研磨された表面のマーキングを軽減し、広い領域をクランプする必要がある場合にはスイベルフットスピンドルが使用されます。
クランプに関して保持能力とはどういう意味ですか?
「保持力または容量」という用語は、組立ライン上またはその他の産業用途で機器、ワークピース、または板金を押さえるためのクランプの理想的な強度を示します。