Grainger Supplier - Japan
見積り依頼

よくあるご質問(FAQ)
カタログ
どのWWグレインジャー製品を提供していますか?
グレインジャーサプライツールのカタログ全体を提供しています。 Raptor Supplies は Grainger 製品の国際正規代理店です。 当社は、数千の米国産業ブランドをカバーする 1.5 製品カテゴリーにわたり、33 万点を超える高品質の製品、スペア、消耗品を供給しています。 Grainger カタログの大きな利点の XNUMX つは、提供する製品の規模が非常に大きいことです。 製品を見つけるために分厚く重いカタログを探し回るのが好きな人はもういません。そのため、当社の Web サイトで Grainger の部品番号を入力するだけで、必要な製品を見つけることができます。
グレインジャーが所有しているブランドはどれですか?
WW Grainger は、Dayton、Speedaire、Tough Guy、Air Handler、Lab Safety Supply、Battalion、Condor、Westward など、多数のブランドを所有しています。 これは、これらのブランドが Grainger とその代理店専用であることを意味します。 これらの商品のほとんどは米国または中国で製造されています。
Dayton: 自動車のさまざまな用途に合わせて、さまざまなモーター、ファン、ブロワー、ポンプ、伝動ベルトとプーリー、マテリアルハンドリング製品を提供しています。 Dayton ギア モーターは、速度とトルクを任意の望ましい数値に調整するために使用され、蠕動ポンプでの使用に適しています。同ブランドの同期駆動ギア ベルトは、低張力要件で騒音のない滑り止め性能を提供します。
Speedaire: エアコンプレッサー、真空ポンプ、FRL レギュレーター、継手/ホース、空圧ツール、バルブなど、幅広い空圧製品を提供することで知られています。Speedaire 空圧エア シリンダーは、磁気検出ピストンが必要ない用途に適しています。これらのコンパクトなシリンダーには、次のような特徴があります。 -40 ~ 200 °F の温度と 200 psi までの圧力に耐えるステンレス鋼構造。
Westward: ハンドツール、ソケット&ビット、工具保管に最適なブランド。 クランプ、バリ取り工具、刃先交換式切削工具、フライス/ねじ切り工具などの機械加工工具でも知られています。 Westward 調節可能なレンチは ASME 認証に従って設計されており、HVAC 機器のナット、ボルト、継手の締め付けに適しています。 これらのレンチは、作動油や腐食性流体に対する耐性を備えた黒色リン酸塩仕上げのスチール構造と、追加の取り付け工具の必要性を排除する調整可能なネジ機構を備えています。
Condor: 主に安全装置のサプライヤーとして知られており、安全メガネ、手袋、落下防止製品を提供しています。 Condor 安全手袋カテゴリで提供される耐薬品性、耐温度性、耐切創性の手袋は CE 規格を超えており、建設、航空宇宙、自動車、石油化学、金属製造業界で広く使用されています。
Air Handler: その名の通り、エアフィルター製品を提供するブランドです。 これには、パネルおよびプリーツ エア フィルター、エア フィルター パッド/ロール、バッグ/ボックス エア フィルターが含まれます。 このブランドの空気清浄機は、空気を健康で無臭に保つために使用されており、最大 2000 cfm の空気流量を実現できます。 これらのクリーナーは、それぞれ 0.3 ミクロンと 0.65 の最大濾過定格と効率を実現します。
Lab Safety Supply:主にラボ用品と機器を提供します。 このブランドの超音波洗浄機は、ガラス製品や実験器具からタンパク質、血液、汚染物質を除去するなどの洗浄作業に最適です。 スイッチやギアからワックス、汚れ、グリースやオイルを除去し、電子機器からフラックスや汚染物質を洗浄します。
注文する
見積もりを取得するには、Graingerコードのみを提供する必要がありますか?
はい、Graingerの部品番号をお知らせください。 クライアントから無効なGrainger部品番号が送られることがあります。 これは通常、「B」と「8」が入れ替わっている場合、または「O」が「0」と混同されている場合です。 見積もりを依頼する前に、部品番号を再確認してください。
どのように注文すればいいですか?
最も簡単な注文方法は、当社の Web サイトで Grainger の商品コードを検索し、当社の Web サイトでオンラインで注文を完了することです。 また、当社の Web サイトで Grainger の部品番号が見つからない場合は、電子メールまたはチャットで必要な Grainger 工業用アイテムの RFQ を送信することもできます。 正式な見積書を受け取ったら、i) 提示された価格を反映した注文書を送信するか、ii) 提示された見積書の続行を希望する旨を電話または電子メールで返信することができます。 Raptor Supplies その後、承認を条件として、支払い用のプロフォーマインボイスを送信するか、NET30支払い条件を提供します(英国/ EUのビジネス顧客のみ)。
グレインジャーインターナショナルサプライはヨーロッパでサービスを提供していますか?
グレインジャーヨーロッパは、大陸全体の60000を超える顧客にファスナーとファスナー関連製品を供給しています。
グレインジャーアイテムのMOQはありますか?
最小数量のしきい値を設定して顧客に接触することは避けますが、MOQ が適用される場合もあります。 これは主に、Grainger が特定の商品に対して設定した MOQ によるものです。 この例としては、ケース/パック数量でのみ販売されるチューブ ライト、ネジ、またはプリーツ型エア フィルターの購入が挙げられます。 私たちの目標は、お客様に必要なグレンジャーの国際製品をお届けすることであり、不必要な数量の購入を強制することではありません。 ただし、ほとんどのご注文は宅配便で配送されるため、最低配送料を請求させていただきます。 FedEx / TNT、DHL、UPS などの速達運送業者を介して発送します。
時代遅れまたは製造中止になった Grainger カタログ商品についてはどうですか?
現在製造中止または廃止になった Grainger 部品をお探しの場合、多くの場合、代替品の Grainger モデルまたは米国の別のブランドの同等の仕様の代替品を提案できます。 グレンジャー部品の陳腐化は、モーターやブロワーなどの長期間使用する傾向にある品目によくある問題です。マーキングや銘板などがわかる既存の部品番号の写真をお送りいただくだけで、当社からお見積りを返信させていただきます。交換品。
グレインジャー製品についてどのような書類を提供できますか?
Raptor Supplies グレインジャーアイテムの多くの証明書を提供できます。 これらには、Grainger適合証明書、OEM適合証明書、およびロットトレーサビリティ証明書が含まれます。 証明書のリクエストは注文時に行う必要がありますのでご注意ください。 注文が発送または配達された後は、認証リクエストを受け入れることはできません。
個人に販売していますか?
Raptor Supplies、信頼できるGraingerディストリビューターは、主に、現地で購入できない商品の配送を必要とするビジネス顧客に販売しています。 あなたが見積もりを受け取ることに興味を持っている個人であるならば、我々はケースバイケースでそのような要求を楽しませます。 私たちは、世界中の個人にとってのGraingerカタログの有用性を理解していますが、ビジネス顧客のニーズに応えることを目的としています。
注文を受け取りましたが、アイテムにグレインジャーコードが表示されませんか?
Grainger は、主に他社が製造した製品を提供する大手工業部品販売会社です。 これは、ほとんどの Grainger 製品には OEM/メーカーのモデル番号が記載されており、製品に Grainger のカタログ部品番号を示す白いステッカーが貼られている場合もあることを意味します。 この規則の例外は、グレンジャーコードとメーカーモデル番号が同じである、デイトン、スピーデア、タフガイなどのグレンジャー承認ブランドおよびグレンジャー所有のブランドです。
出荷
飛行機で発送しないグレインジャーツールは何ですか?
磁気製品、危険なグリース/液体、長さ 10 フィートを超える製品、エンジンを含む製品など、航空輸送を提供していないグレンジャー製品が多数あります。 レアアースやセラミック磁石などの磁性体は航空機に干渉する可能性があるため、ご提供できません。 航空輸送に危険物として分類されているグレンジャー グリースまたは液体も販売できません。グリースまたは液体アイテムを提供できるかどうかを確認するには、製品の MSDS を確認してください。 IATAセクションの下の文書のセクション14に「輸送については規制されていない」と記載されている場合は、見積もりを提供できます。 長さが 10 フィートを超える長い商品は、宅配業者がこの長さを配送できないため、航空便または船便での配送が必要になるため問題があります。 最後に、エンジン付きの商品は、油圧作動油やオイル/グリースが同梱されているかどうかを確認する必要があるため、見積もりが難しい場合があります。 そのためには、MSDS を通じてエンジン内の各流体の危険物ステータスを確認する必要があります。 エンジンを含む商品については海上輸送の見積もりを提供させていただきます。
グレインジャー工業製品の配送はどこで提供していますか?
当社は、英国 / ヨーロッパ、中東、アジア、アフリカのお客様に Grainger 部品番号を提供しています。 英国、欧州連合、シンガポールの顧客には現地配送が提供されます。つまり、お支払いいただくのは見積り価格のみで、通関手数料は当社が負担します。配送条件が DDU / DAP の場合、グレンジャー製品は次の場所に発送されます。玄関先までお届けしますが、通関手数料はお客様のご負担となります。 当社は米国製造品の輸出管理に関連するすべての米国法および規制に従っているため、エンドユーザーまたは目的地が OFAC リストの国/団体宛ての注文は受け付けられません。 また、当社は、注文を履行する前に、完全なエンドユーザーの目的地情報を要求する権利を留保します。
グレインジャーの商品にはどのような配送オプションがありますか?
弊社が地方発送を行っている国の注文は、通常、注文の重量と金額に応じて、TNT または地方郵便 (ロイヤル メール、ポスト NL、シングポスト) で配達されます。 より嵩張る/重い貨物の場合は、航空輸送と海上輸送の両方のオプション (DDP、DAP、CPT) を提供します。 お見積りをご依頼の際は、ご希望の配送方法(特に重量物)をお知らせください。 お客様には EXW 配送条件のオプションもあり、ご自身の UPS / DHL / FedEx アカウントを使用するか、当社の米国倉庫位置からの運送業者を使用して注文を発送することができます。 発送を手配する場合に送料を決定できるように、重量と寸法の情報と受け取り場所の詳細を提供します。
緊急に何かが必要ですが、どれくらい早く配達できますか?
宅配便でのお届けの場合、通常の納期は 1 週間です。 当社では、英国、ヨーロッパ、シンガポールのお客様に 3 ~ 4 日以内に注文をお届けできる速達オプションを提供しています。 あるいは、注文から 1 日以内に米国の倉庫からのピックアップも提供しています。 現在の航空貨物の供給制限のため、大量の注文には速達オプションを利用できませんのでご注意ください。 航空便で発送されたご注文は、お届けまでに最大 XNUMX 週間かかります。
グレインジャーアイテムの返品/キャンセルポリシーは何ですか?
発送前であれば注文をキャンセルして全額返金を受けることができます。 発送済みの注文は、配達後 15 日以内であれば返品できます。 ご注文の返品をご希望の場合、商品は新品の状態で、元のパッケージに入っている必要があります。 また、当社は返品に対して 20% の返品手数料を請求する権利を留保し、運賃は返金不可となります。 正しい Grainger 部品を注文したという保証が必要なお客様のために、出荷前に注文した商品の写真を提供することができます。 必要な場合はご注文時にお申し付けください。
お問い合わせ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
私たちはから利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。