Square D販売代理店 - ページ 2 | Raptor Supplies 日本

SQUARE D

米国マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置くSquareDは、商用および産業用アプリケーションの両方に高品質の電気機器を提供する大手プロバイダーであるシュナイダーエレクトリックのフラッグシップブランドです。 1902年以来、Square Dは、電子保護装置、圧力スイッチ、接触器、回路遮断器、変圧器などの電気機器を製造してきました。 続きを読む

フィルタ

Electrical

モーター

空気力学

配管

安全性

照明

アウトドア用品

HVACと冷凍

ハンドツール

水力学

フリートと車両のメンテナンス

Electrical フィルタ

トランスフォーマー全ラインナップを見る

  • バックブーストトランス

    ULおよびcUL(UL 506)には、NEMA 3A / 3R定格のエンクロージャと省スペース回路設計を備えた低電圧昇降圧トランスが記載されています。 負荷要件に一致するように電圧に小さな変化を与えるために使用されます。 208Y / 120Vの電力を標準のモーター電圧に変換します

  • クラス2トランス

    空調サーモスタット、ガレージドアオープナー、スプリンクラーシステム制御のアプリケーション向けに設計された50および75VAトランス。 高い突入電流に対応する低インピーダンス巻線を備えています

  • 制御変圧器

    コンタクタ、スタータ、ソレノイド、およびリレーからの高突入電流を処理するために、低インピーダンス巻線で設計された電源トランス。 120〜480VACの入力電圧範囲で利用可能

  • 現在の変圧器

    メーター、パネル、信号装置で使用するように設計されたソリッドコアおよびスプリットコア変流器で、最大2000Aの電流を制御および測定します。

  • 単相変圧器
  • 三相変圧器
  • トランスアクセサリー

エンクロージャ全ラインナップを見る

  • 電気機器の筐体

    電気配線、ガスケーブル、通信ケーブルを保護するための16/18/20金属ゲージ構造を備えたNEMA定格のエンクロージャ。 一部のモデルには、暖かい内部空気を排除するための換気システムが装備されています

  • 押しボタンエンクロージャ
12

スクエアDについて

Square Dは、スイッチ、プッシュボタン、スターターとコンタクター、リレー、ヒューズ、変圧器を製造しています。
スクエアDの単極および双極スイッチは、電気回路を開閉するために使用され、自動オン/オフ/開始デバイスとしても使用されます。 リミット&インターロックスイッチ 移動制限を超えると、デバイスの電源が自動的にアクティブまたは非アクティブになり、ユーザーと機器が機械の誤動作から安全に保たれます。 液面スイッチ 一方、フロートメカニズムを使用して、ポンプの始動/停止、バルブの開閉、または液面レベルの検出によるレベルアラームのアクティブ化を行います。 圧力および真空スイッチ 圧力レベルと真空状態を追跡し、エアコンプレッサーやウォーターポンプなどの油圧および空気圧システムへの電力を制御するために使用されます。
回路ブレーカーは、電圧レベルを制御し、電気システムの過負荷状態を防ぐように設計されています。 これらのサーキットブレーカは、 ミニチュア & 成形 ボルトオンまたはプラグイン設計のケースサイズ。 The サーキットブレーカをボルトで固定 防振、恒久的な操作のための産業環境で使用されます。 これらは、機器の電源をオフにした後でのみ安全に取り外すことができます。 The プラグインサーキットブレーカ 一方、電源からの電源を切断せずに、簡単に取り外しや交換ができます。 これらのプラグイン回路ブレーカーは、ボルトオン回路ブレーカーよりも安価でリスクが高く、回路ブレーカーの恒久的な設置を必要としない軽度の商業用途で使用されます。
スクエアDパネルボード メインブレーカーから下流に電力を分配するために使用されます。 収納されている機器を雨、ほこり、雪、その他の環境条件から保護します。 ロード センターは、軽商業および産業用の最大 240 V 定格電圧を持つプラグイン回路ブレーカーのみを受け入れる特殊なタイプの分電盤です。 ホームライン(HOM)シリーズ ロードセンターは、HOMシリーズサーキットブレーカおよび QOシリーズロードセンター QOシリーズサーキットブレーカでのみ使用されます。
これらのサーキットブレーカと、フックスティック、レバーアーム、補助接点、取り付けハードウェアなどの関連アクセサリを幅広く選択できます。 Raptor Supplies.

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

スクエア D サーキット ブレーカーは、General Electric、Bussmann、および Eaton サーキット ブレーカーと相互参照します。 競合他社の機器やツールが在庫切れまたは廃止になっている場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のSquareD機器が利用可能です。

発送

これらのSquareD機器のサイズは、小さいものから大きいものまでさまざまです。 一部のツールは輸送中に損傷する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのSquare D機器は、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物で配送されます。

主な商号

QOシリーズサーキットブレーカ

Square D QOシリーズサーキットブレーカは、ACおよびDCシステムの過負荷および短絡による損傷に対する産業用および商用の回路保護を提供します。 1、2、または3極QOシリーズ回路ブレーカー ...続きを見る 

ホームラインシリーズサーキットブレーカ

Square D Homelineシリーズサーキットブレーカは、1/2極電気機器にアーク障害、コンビネーションアーク障害(CAFI)、地絡(クラスA、GFCI)、および二重機能(CAFIおよびGFCI)保護を提供します。...続きを見る 

スクエアDの競争優位

Visi-Tripインジケーター

Square D QOおよびQOBシリーズ回路ブレーカーにはVisi-Tripトリップインジケーターがあり、回路ブレーカーがトリップして回路を遮断したことを視覚的に示します。 QOシリーズサーキットブレーカーが作動購入に進む、ハンドルが中央の位置になり、サーキットブレーカーケースのハンドルの下にあるウィンドウのVisi-Tripインジケーターが赤色で表示されます。 この特許取得済みのVisi-Tripインジケーターは、回路ブレーカーが作動したときにのみ点灯し、単にオンまたはオフの位置にある他の回路から回路をすばやく識別します。 これらのSquareD回路ブレーカーをリセットするには、ハンドルをOFFに押してから、ONの位置に押します。 回路を再起動購入に進む、Visi-Tripインジケーターがオフになり、通常の動作を示します。

タイムセーバー診断

Square D QOおよびHomeLineサーキットブレーカーは、タイムセーバー診断機能を備えており、サーキットトリップが発生したときにボタンを押すだけでタイムリーな診断支援を提供します。 このテクノロジーは、請負業者と電気技師が発生した障害の種類と原因を特定するのに役立ち、トラブルシューティング時間を短縮します。

Square D Time Saver Diagnosticsは非常にシンプルで、使いやすいです。 ツールや特別なトレーニングは必要ありません。 障害の原因を特定するには、次の手順に従います。

  • 回路ブレーカーをオフにし、引き続きTESTボタンを押したまま、回路ブレーカーをオンに戻します。
  • 回路ブレーカーがすぐに(1秒以内に)トリップする場合は、地絡が検出されています。
  • 回路ブレーカーが2秒後にトリップする場合、TimeSaverDiagnosticsはアーク障害を検出しています。
  • 回路ブレーカーが5秒でトリップした場合は、障害または熱過負荷がないか、短絡していることを示しています。

よくある質問

Square Dを所有しているのはどの会社ですか?

米国マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置くSquareDは、大手電気機器メーカーであるSchneiderElectricが所有しています。

適切なロードセンターとサーキットブレーカーを選択するにはどうすればよいですか?

以下は、アプリケーションに適切なロードセンターまたはサーキットブレーカーを選択する際にユーザーが注意する必要がある主なポイントです。

  • スペース制限: ユーザーは、ロードセンターで利用可能なスペースに基づいてサーキットブレーカーを選択する必要があります。 QOシリーズサーキットブレーカは一般に3/4インチ形式で提供されますが、Homelineシリーズサーキットブレーカは1インチ形式で提供されます。
  • 必要なエンクロージャタイプ: アプリケーションの場所(屋内または屋外)によっては、防雨エンクロージャが必要になる場合があります。
  • 電力供給: ロードセンターとサーキットブレーカには、単相または3相の電力を供給することができます。
  • 特徴: ユーザーは、使用可能なメインサーキットブレーカー、メインラグ、および発電機パネルに注意して、ロードセンターを選択する必要があります。
  • グラウンドバーオプション: ロードセンターで選択されたグラウンドバーは工場で取り付けられていますが、一部のグラウンドバーは現場で取り付ける必要があります。
  • 電気定格: ユーザーは、ロードセンターとサーキットブレーカーを購入する前に、必ずアンペア定格を確認する必要があります。 また、負荷センターが処理できる極間隔と1極単相回路の最大数にも注意する必要があります。

Square Dツールを使用する際、オペレーターはどのような安全指示に従う必要がありますか?

ユーザー/オペレーターは、機器の作業を行う前に電源をオフにする必要があります。 彼らは適切な個人用保護具(PPE)を使用し、すべてのラインで適切に定格された電圧検知装置などの安全な電気工事慣行に従う必要があります。 一部のSquareD機器および機器では、定期的な清掃と注油が必要になる場合があります。

Square D機器はどのような規格/認証を順守していますか?

Square D機器は、National Electrical Code(NEC、USA)規格に準拠しながら、ULリストまたはCSA認定を受けることができます。 Square D製品は、RoHS、REACh規格に準拠しており、製造中の有害物質の使用を最小限に抑えています。 選択されたSquareD機器は、屋内および屋外のアプリケーションで使用するためのIPおよびNEMA定格です。