ELOBAU
1972 年に設立されたエロバウは、産業用近接センサーとスイッチ、車両部品、レベル測定、位置検出、油圧制御などの自動機械製品の製造で知られています。 この会社は米国イリノイ州ウォーキーガンに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
Electrical
パンプス
動力伝達
ハンドツール
水力学
エロバウについて
エロバウのカタログには、モニター センサー、安全リレー、スイッチ、油圧ホース継手およびその付属品の包括的な製品ラインが含まれています。 ブランドの 70度角度センサー 耐久性のある PBT (ポリブチレンテレフタレート) ハウジングを特徴とし、環境ストレス要因に対する堅牢性と耐性を保証します。 これらの角度センサーは IP67 等級に準拠しており、粉塵や水の浸入に対して優れた耐性を備えています。 最大負荷抵抗は 250 オームです。 エロバウ eloFLEX 安全リレー セキュリティを強化する単一のデバイスに対して最大 4 つの特定の安全機能を許可します。 これらのリレーユニットは事前に設定されているため、改ざんの可能性が排除されます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部のエロバウ MPN は、同等の Dayton、Eaton、Little Giant モデルへの個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のエロバウ製品が入手可能です。
発送
これらのエロバウ製品は、大きいサイズから小さいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
超音波センサー、M18 ロングデザイン、ATEX
これらは、爆発の可能性のある雰囲気で使用するための ATEX 規格を満たすように設計されています。 これらのセンサーは、寸法が M18 x 80 mm の長い設計になっており、到達距離の延長が可能です。 彼らは家と一緒に来ます...続きを見る
よくある質問
私の用途にエロバウ ミニチュア フロート スイッチを選択する際には、どのような要素を考慮する必要がありますか?
液体の種類、タンクのサイズ、必要な切り替えポイント、温度範囲、攻撃的な化学物質の存在などの要素を考慮してください。
故障したエロバウ近接センサーのトラブルシューティングを行うにはどうすればよいですか?
接続の緩み、ケーブルの損傷、対象物との位置のズレがないか確認してください。 トラブルシューティング手順については、センサーのユーザー マニュアルを参照してください。
M18 ロング設計の超音波センサーでは、いくつの動作モードが利用可能ですか?
- 再帰反射
- ウィンドウ
- ヒステリシス
- スイッチングポイント操作