TAKE-A-LABEL
1974 年以来、Take-A-Label は幅広いラベル製品を製造してきました。 米国ミシガン州に本社を置くこのブランドは、工業用および商業用途および工場単位でのラベル貼付用のラベル ディスペンサー、ラベル アプリケーター、およびラベル ディスペンサー アクセサリを提供しています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
テイク・ア・レーベルについて
このブランドの広範なカタログには、電動ラベル ディスペンサー、手動ラベル ディスペンサー、ラベル リワインダー、ラベル アプリケーター、ラベル プリンターが含まれています。 テイク・ア・ラベル TAL250 電動ラベルディスペンサー 剥がす前に各ラベルを簡単に検査できる垂直剥離プレートが付いています。 これらには、中断のない分注のためのフォトアイラベルセンサーが含まれています。 ブランドの ラベルリワインダー 印刷済みラベルを巻き戻すためのスタンドアロン巻き戻しシステムとして使用されます。 これらのユニットは、ラベルの供給ロールにかかる抵抗を制御する、調整可能な巻き戻しテンション システムを備えています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Take-A-Label アイテムは、同等の Labelmaster モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等の Take-A-Label アイテムが用意されています。
発送
これらの Take-A-Label 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
フォトアイ
Take-A-Label Photo Eyeは、フォトアイセンサーを使用して製品、パッケージ、または容器にラベルを正確に貼り付けるように設計されたラベル貼付機の一種です。 この技術は食品分野で広く使用されています...続きを見る
よくある質問
ブランドの Photo Eye ラベル ディスペンサーを操作するにはどうすればよいですか?
- マシンをベースから分離します。
- アンワインドカラーのアンワインドハブネジを緩め、カラー、アンワインドワッシャー、アンワインドスプリング、ディスクをアンワインドシャフトから取り外し、ラベルのロールをディスペンサーにロードします。
- ラベルのロールを XNUMX つの巻き戻しディスク間の巻き戻しシャフトに置きます。 ロールの始まりを底部に置き、ウェブの供給が機械の側面に向かって右側を向くようにします。
- 巻き戻しディスク、巻き戻しスプリング、およびカラーを巻き戻しシャフトに再度取り付けます。 直径 3 インチのコア上のラベルの場合は、ラベルのロールをサポートするために、コア内の各ディスクにハブを取り付けます。
- 1 インチ コアのラベルの場合は、ディスクをラベルのロールに対してぴったりと上にスライドさせます。
- ディスクを所定の位置に配置したら、巻き戻しシャフトに対して巻き戻しハブのネジを締めます。
- ラベルの緩い端をピール プレートの前面の下と上に通します。
- 廃棄物巻き取りロールに到達するまで、ラベルをピール プレートの上に引っ張ります。
- 廃風クリップを取り外し、ラベルの裏紙をクリップの下に通し、緩んだ紙の上にクリップを再度挿入します。
- 蝶ナットを緩め、センサーがラベルの中心またはその近くに来るようにアセンブリを右または左に移動して、フォト アイまたはマイクロスイッチ アセンブリの位置を調整します。 取付ブラケットの上下調整蝶ナットを緩めることで、前後に傾けることができます。
- オン/オフスイッチをオンにしてディスペンサーを作動させます。 廃棄物巻き取りシャフトが回転し、台紙を巻き取り、ピール プレートの上部にラベルを送り出します。
- フォトアイまたはマイクロスイッチがラベルの塗布部分を検出購入に進む、モーターが停止します。
- 次のラベルが取り外される位置に来るまで、機械は動作を続けます。 巻き取ったゴミを取り除く前に、必ずスイッチを切ってください。
- ラベルが剥がされるのではなく、剥離プレートの上部で裏紙に追従する傾向がある場合は、ラベル ウェブの張力が不十分であることを示しています。 張力を高めるには、シャフト調整カラーを内側に移動します。
- モーターが停止した場合は、シャフト カラーを外側に移動して巻き戻し張力の量を減らす必要がある場合があります。
Take-A-Label ディスペンサーと汎用ラベル ディスペンサーの違いは何ですか?
Take-A-Label ディスペンサーは、直径 12 インチまでの大きなラベル ロールを処理できるように設計されており、通常、大量のラベルの供給が必要な産業または商業環境で使用されます。 ラベルの端を検出して正確に貼り付けることができる調整可能なフォト アイまたはマイクロ スイッチ アセンブリと、台紙を自動的に巻き取る廃棄物巻き取りロールが備わっています。 一方、汎用ラベル ディスペンサーは、小さなラベル ロール用に設計されており、小売店やオフィス環境でよく使用されます。 Take-A-Label ディスペンサーと同じ機能は備えていないかもしれませんが、正確かつ制御された方法で効率的にラベルをディスペンサーします。
自分のニーズに適したラベル アプリケーターを選択するにはどうすればよいですか?
- ラベルの寸法と形状を考慮して、必要なラベル アプリケーターのタイプを決定します。
- 異なるタイプの表面には、異なるラベル アプリケーターが最適に機能します。
- ラベル素材の種類は、必要なアプリケーターの種類に影響します。
- 多数の製品に迅速にラベルを付ける必要がある場合は、大量に処理でき、高速で作業できるアプリケーターが必要になります。
- ラベル貼り付けプロセスで精度が重要な場合は、毎回同じ場所にラベルを正確に貼り付けることができるアプリケーターが必要になる場合があります。
- 完全に自動化されたラベル貼り付け装置が必要か、それとも手動介入が必要な半自動ラベル貼り付け装置が必要かを検討してください。
- 予算と必要なラベル アプリケーターのコストを考慮してください。 アプリケーターによっては非常に高価なものもあります。
詳細はこちら
- フードサービス機器および機器
- 温度と湿度の測定
- 空気処理
- 現場照明
- 接着剤とセメント
- 浴室の流し
- ポータブル発電機
- 特殊マイクロメーター
- プラグバルブ
- アルミ管継手
- EVERPURE コーヒーフィルターシステム
- PALMETTO PACKING シャフトシール、アキシャルリップ
- SOUTHWIRE COMPANY SXLシリーズ自動車用一次線
- SPEARS VALVES PVC スパイラルバーブおよびレギュラーインサート継手減速ティー、インサート x インサート x Mipt
- CHANNELLOCK エンドカッティングニッパー
- TEADIT NA1085 アラミド繊維入り圧縮リングカットガスケット、CSM バインダー
- DESTACO 207 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、ストレートベース、U バー
- MI-T-M ポータブル産業用 20 ステージガソリンエアコンプレッサー、XNUMX ガロン
- STEELMAX ツールビット
- ARIAT フード