ALLPAX ガスケット カッター システム アリ溝パンチ
プロジェクト用のかみ合いアリ溝ジョイントの作成に問題がありますか?柔軟な素材で作られたガスケットに完璧で強力なダブテールを打ち込むことができるパンチをお探しですか?それともコルク、ゴム、繊維、スポンジなどのさまざまな素材を扱うことができるツールですか?で Raptor Supplies、ワット...連動するダブテールジョイントを作成するために作られたダブテールパンチの幅広い選択肢を提供しています。大きなフランジガスケット、コルク、スポンジ、またはゴム製シールストリップの接合部を作成するのに最適です。ダブテール パンチは、木材のブロックを切断して成形するために、ハンマーやノミなどの他のツールと組み合わせて使用されることがよくあります。続きを见る
形式 | モデル | 容量 | ボディ材質 | ピースなし | 長さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1850 | - | - | - | 3.9 " | 0.6 " | ¥7,599 | |
B | AX1852 | - | - | - | 6.1 " | 1.6 " | ¥7,946 | |
C | AX1855 | - | - | - | 9.3 " | 3" | ¥21,446 | |
D | AX1851 | - | - | - | 4.9 " | 1.1 " | ¥7,759 |
ダブテールパンチ
ダブテールパンチとは何ですか?
Allpax ダブテール パンチは、あらゆるフランジ幅のガスケットにぴったりと噛み合う接合部を迅速かつ簡単に作成できるように設計されています。 ダブテールジョイントは、台形のピンとテールがジグソーパズルのようにはまり込むため、優れた引張強度を発揮します。 これにより、構造物や家具の品質と仕上がりが向上します。 一連の釘やネジと比較して、ピンとテールの角度は構造強度を与えるのにはるかに効果的です。
これらのダブテール パンチは、しっかりと嵌合するさねはぎのデザインを特徴としており、XNUMX つの部分の間に連動結合が形成され、XNUMX 方向を除くどの方向にも引き離されにくくなります。 このダブテール連動により、圧縮前に快適なフィット感が保証されます。 ガスケットが圧縮されるとすぐにインターロックが固着し、漏れ経路の可能性が排除されます。
ブラウズスルー Raptor SuppliesAllpax アリ溝パンチのオンライン カタログで、お客様のニーズに最適なツールを見つけてください。 これらの Allpax ダブテール パンチは、耐久性があり熱処理された合金鋼で作られており、細かく研ぎ澄まされた刃先を備えています。 その結果、オペレータは小さな部品から大きな部品を形成することにより、スクラップの使用を拡大することができます。 Allpax ダブテール パンチは、事前の測定、マーキング、またはスコアリングを行わずに 3 つのカットだけを簡単に作成できるため、人件費も削減します。 厚さ 4/3 ~ XNUMX インチのガスケットを扱うことができます。 オープンビュー設計なので、常に明確な視界が得られるため、推測に頼る必要がなくなり、高価なガスケット材料の無駄が大幅に削減されます。 Allpax ダブテール パンチにはパッド入りのゴム製グリップが付属しており、連続操作中に最大限の快適さを提供します。 オペレータは、複数のガスケット材料を一緒に合わせて使用することもできます。
また、私たちの包括的な範囲をチェックしてください パンチとノミのセット のようなブランドから オールパックス, 西へ、デウォルト、スタンレー、ライト ツール & プロト.
あなたが使用します
- Allpax のダブテール パンチは、引き出し、宝石箱、キャビネット、同様の家具などの箱構造に非常に強力な接合を提供するように設計されています。尾部とピンは、強力で剛性の高い接合機構を提供するような形状になっています。
- また、平らなガスケットにダブテール設計を実装できる伝送および配電機器の広いシール領域での使用にも最適で、材料の歩留まりを高め、スクラップ率を大幅に削減します。
動作メカニズム
Allpax アリ溝パンチはどのように使用しますか?<br>
Allpax ダブテール パンチは、切断するガスケットよりも小さな材料を切断するのに最適です。 これらを使用するには、次の手順に従ってください。
- 紙またはボール紙を用意し、その紙またはボール紙上に目的のガスケットの外径 (OD)、内径 (ID)、およびボルト穴を配置します。
- ガスケット材料を使用して、適切な外径と内径で円弧をカットします。
- テンプレート上に円弧を重ね、少なくとも使用するアリ溝パンチと同じくらい両端を重ねます。 オーバーラップを作成購入に進むきは、ボルト穴の位置からオーバーラップを離して配置します。 ガスケット材料を作成購入に進むきに、オーバーラップの両側のテンプレートにガスケット材料をテープで貼り付けます。
- ダブテール パンチを使用し、ハンマーで数回叩いて重なり合った部分に穴をあけます。 しっかりと平らな打撃でダブテールパンチを打ち、カットを完了します。 上部と下部のマテリアルには嵌合アリ溝ができます。 取り扱いを容易にするために、ダブテールジョイントをテープで貼り合わせます。
- ガスケットの幅が広い場合は、ジョイントごとに XNUMX つ以上の並列ダブテールを設計できます。
特徴
- Allpax ダブテール パンチは、ガスケットの外径が切断する材料の幅よりも大きい場合に、噛み合うダブテール ジョイントを製造するのに最適です。
- これらのパンチを使用購入に進む、オペレータはあらゆる柔軟な材料に完璧で強力なダブテールを打ち抜くことができます。
- コルク、ゴム、繊維、スポンジなど、さまざまな素材に適しています。
- Allpax のダブテール パンチは、ワイド フランジを一緒にダブテールするために複数回使用できます。
- これらのパンチは XNUMX 回のカットのみを必要とするため、事前の測定、マーキング、またはスコアリングを必要とせず、人件費を削減します。
- すべてのパンチにはパッド入りのゴム製グリップが付いており、連続操作中に最大限の快適さを保証します。
- Allpax ダブテール パンチは使いやすく、オペレーターは材料を重ね合わせ、両方の合わせ部分を同時にダブルカットして、完璧にフィットさせることができます。
- Allpax AX1855 ダブテール パンチ キット 3/4 ~ 3 インチ幅のフランジ ガスケットを切断するための XNUMX つの業界標準サイズがすべて含まれています。
対応アクセサリー
- オールパックス デッドブローハンマー: これらのハンマーは、Allpax AX1855 ダブテール パンチ キットとの使用に最適です。 反発を抑え衝撃を吸収するショットロードヘッドを採用し、バランスの取れた打感を実現します。 柔らかい面は傷や騒音を最小限に抑え、特に狭い場所で作業する場合に、精密な作業への偶発的な損傷を防ぎます。 これらのデッドブローハンマーは、優れた快適性を実現するテクスチャー加工されたグリップを備えたテーパーハンドルを備えています。
規格と承認
Allpax ダブテール パンチは、最大限の安全性と最適なパフォーマンスを保証するために、OSHA 規格に従って製造されています。
インストール
Allpax アリ溝パンチは工場で組み立てられているため、設置の必要がなく、すぐに使用できます。 オペレーターに必要なのは、紙またはボール紙、紙に印を付けるための鉛筆、および木槌だけです。
よくある質問
Allpax アリ溝パンチを使用する際に覚えておくべき基本は何ですか?
- 従業員が手動工具の適切な使用方法について適切な訓練を受けていることを確認します。
- 意図されていない作業にツールを使用しないでください。
- 作業に適したツールの選択方法、各ツールの正しい使用方法、ツールの修理が必要な時期を特定する方法に関するトレーニングを常に提供してください。
- ツールに過度の力や圧力をかけないでください。
- 切削工具を鋭利に保ち、工具を保護し、意図しない接触による偶発的な怪我を防ぐために、適切なカバーで鋭利なエッジを覆います。
- 切削工具やドライバーを使用購入に進むきは、手のひらにストックを持たないでください。 常に作業台または万力に置いてください。
- 工具は注意深くメンテナンスしてください。 清潔で乾燥した状態に保ち、使用後は適切に保管してください。
Allpax アリ溝パンチを使用する必要があるのはなぜですか?
メンテナンスや修理の際には、適切なパンチを用意しておく必要があります。 多数の交換用パンチを在庫に保管するのは非効率的であり、不可能です。 Allpax ダブテール パンチは、3/4 ~ 3 インチ幅のフランジ ガスケットを切断できるため、ガスケットの外径が切断する材料の幅よりも大きい場合でも、連動するダブテール ジョイントを製造できます。
パンチやノミを購入する際に考慮しなければならない点は何ですか?
パンチやチゼルの強度と耐久性に影響を与える最も顕著な要因の XNUMX つは、その製造に使用される鋼です。 Allpax ダブテール パンチは熱処理された高合金鋼で作られており、刃先と形状を長期間維持する加工端を備えています。 硬い打撃端が特徴で、欠けたりひび割れすることなく打撃することができます。 購入する前に、次の点に注意してください。
- 必要なカットの直径、サイズ、形状は、何がカットまたは打ち込まれているかを観察して決定する必要があります。
- 火花のある環境で作業している場合は、火花に強い真ちゅう、銅ベリリウム、またはアルミニウム青銅のパンチとノミを選択する必要があります。
Allpax はどのような種類のパンチを提供しますか?
オールパックス は、ガスケット カッター、パンチ、ハンマー、パッキン フック、およびエクステンション バー、切断ブレード、平歯車などの交換部品のカタログ全体を提供しています。 Allpax パンチ カタログには以下が含まれます。 中空パンチ, ノックアウトホールパンチ, パワーパンチ & アーチパンチ.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 固定ガスエンジン空気圧縮機
- ドライバービットセット
- セラミックファイバー断熱材
- モーターマウントアダプター
- フロアコーティングスパイクシューズ
- 交換部品
- ストラップとタイダウン
- プロセス監視
- 屋外エリア備品
- ドアロックとデッドボルト
- YOKE スナッチブロック
- HUBBELL PREMISE WIRING データ&通信モジュラージャック
- VISIONTRON バリアロープ1-1 / 2インチx6フィート
- HASTINGS FILTERS 透過フィルター
- GENERAL ELECTRIC THJK フレームサーキットブレーカー
- ZSI-FOSTER Beta Twin C レール、ステンレススチール
- SPEARS VALVES PVCウェーハバタフライバルブ、レバーハンドル、FKM
- FEDERAL SIGNAL 安全標識
- COOPER ATKINS サーミスタ温度計
- CONDOR 汎用グローブライナー