WARING COMMERCIAL
米国コネチカット州スタンフォードに本社を置く Waring Commercial は、食品サービスおよび研究業界向けに混合、ブレンド、調理ソリューションを提供しています。 続きを読む
フィルタ
家具のおもてなしとフードサービス
実験用品
マテリアルハンドリング
配管
照明
接着剤シーラントとテープ
HVACと冷凍
フリートと車両のメンテナンス
WaringCommercialについて
このブランドのカタログには、ブレンダー、ミキサー、フードプロセッサー、グラインダー、ジューサー、収納ボックス、グリル&グリドル、オーブン、IH、トースター、コーヒー抽出機、給湯器が含まれています。 ワーリングコマーシャル MX シリーズブレンダー オプションの防音エンクロージャを備えたステンレス鋼のコンテナを使用購入に進む、スタッフと顧客にとってより平和で快適な環境を維持できます。 これらのブレンダーは、ブレード速度を高く設定購入に進む 30000 RPM 以上に達し、成分が完全に混合され、完全にブレンドされるようにします。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Waring Commercial MPN は、同等の Vulcan Hart、Vollrath、および Kraft Tools モデルへの個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Waring Commercial 製品が入手可能です。
発送
これらの Waring Commercial 製品は、大きいサイズから小さいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
よくある質問
Waring 業務用ブレンダーを掃除するにはどうすればよいですか?
Waring 業務用ブレンダーを掃除するには、まずコンセントが抜かれていることを確認してください。 コンテナを取り外し、ブレードアセンブリを分解します。 容器、ブレードアセンブリ、蓋を温かい石鹸水で洗います。 頑固な残留物を取り除くにはブラシを使用してください。 ベースは湿った布で拭くことができます。 ベースを水に浸さないでください。
Waring Commercial Blender をインストールするにはどうすればよいですか?
セットアッププロセスは簡単です。 電源コードがコンセントに簡単に届くように、ブレンダーを清潔で平らで安定した場所に置きます。 コンテナをベースにしっかりと接続し、ブレンダーが所定の位置にあることを確認し、差し込むだけで使用を開始できます。
Waring Commercial ブレンダー部品またはブレンダーを商業目的で使用する場合、どのような要素を考慮する必要がありますか?
商業環境では、ブレンドするアイテムの量と質感を考慮してください。 これらの Waring 浸漬ブレンダーは堅牢な使用向けに設計されていますが、過負荷にしないことが重要です。 さらに、潜在的な事故を防ぐために、十分な電源が利用可能であり、ブレンダーが安全な場所に設置されていることを確認してください。