RUD CHAIN
RUD Ketten の子会社である RUD Chain Inc は 1875 年以来、輸送、資材運搬、自動車用途で使用される高品質のチェーン、フック、リング、およびその他の関連製品を製造してきました。 RUD Ketten Group はドイツのアーレンに設立されました。 RUD チェーンのカタログには、タイヤ保護チェーン、コンベヤ システム、ホイスト チェーンとリング、マイニング コネクタ、フライト バー チェーン、スプロケット、ポケット ホイールが含まれています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
マテリアルハンドリング フィルタ
チェーンとチェーンアクセサリー全ラインナップを見る
チェーンとケーブルフック クロスバーやビーム、ワイヤーロープやラウンドスリングのリフトポイントとして使用される溶接式およびボルト式の掘削機フック。 15000ポンドの最大作業負荷制限があります
リフティングハードウェア全ラインナップを見る
ホイストリングとアクセサリー 最大69300ポンドの荷物を安全に持ち上げるために使用されるボルトオン、溶接、およびねじ込み式ホイストリング。180度のピボットと360度の折りたたみ可能な回転を提供するさまざまなバリエーションで利用可能
ラッドチェーンについて
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
RUD チェーンのモデル番号は通常、同等の Crosby MPN (メーカーの部品番号) への個々の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは廃止されたホイスト リングとフックをお探しの場合は、次の可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
発送
これらの RUD チェーン製品は一般的にサイズが小さく、コンパクトな梱包が必要です。 航空便ではなく、宅配便での発送に適しています。
主な商号
ERLAU タイヤ保護チェーン (TPC)
ERLAU のタイヤ保護およびトラクション チェーンは、鉱業、鉄鋼製造のスクラップ処理、採石、解体で使用され、鋭利なギザギザの岩や泥、泥によるタイヤの早期劣化を防ぎます。...続きを見る
RotoGrip 自動スノー チェーン
RotoGrip オートマチック スノー チェーンは、スイッチを押すだけで、凍結した道路や雪道でタイヤを牽引します。 これらのチェーンは、危険な気象条件での移動に役立ちます。 ダウンタイムを節約 ...続きを見る
よくある質問
Rud 掘削機フックの取り付けまたは操作中に守るべき安全上の指示は何ですか?
- 身体のすべての部分と物体を持ち上げ工程の危険区域から遠ざけてください。
- ユーザーは、フックの作業負荷制限 (WLL) を超える負荷を超えないようにしてください。
- フックに技術的な変更を加えないでください。
- 吊り上げ時は荷重が安定している必要があります。 揺れやぎくしゃくした持ち上げを防止する必要があります。
- すべてのコンポーネントとフックに亀裂や摩耗がないかチェックする必要があります。
- 吊り上げポイント、チェーン、フック、吊り上げリングは、攻撃的な酸、化学物質、蒸気に触れないようにしてください。
Rud 掘削機のフックの動作に対する温度の影響は何ですか?
- 温度が上昇購入に進む、リフティング ポイントとして使用される DIN / EN ボルトにより、掘削機のフックの使用荷重制限が低下します。
- -40 から 100 度 C (-40 から 212 度 F) の範囲の温度では、作業負荷制限の減少はありません。
- 100 から 200 度 C (212 から 392 度 F) の範囲の温度では、作業負荷制限が 15% 減少します。
- 200 から 250 度 C (392 から 482 度 F) の範囲の温度では、作業負荷制限が 20% 減少します。
- 250 から 350 度 C (482 から 662 度 F) の範囲の温度では、作業負荷制限が 25% 減少します。
- ユーザーは、これらの掘削機のフックを 350 度 C (662 度 F) を超える温度で操作してはなりません。
一部のラッド ホイスト リングがピンク色になっているのはなぜですか?
リング ボルト、アイボルト、フランジなどの選択されたラッド リフティング ポイントはピンク色で、ブランドの基本的なテストと認証の原則を示しています。 Rud は、過熱インジケータとして使用するグレード 10 の材料で蛍光ピンクの粉体塗装製品を発売しました。 ピンクの粉体塗装は、温度が 200 ℃ を超える環境では色が変わります。色はピンクから黄土色、次に茶色に変わり、最終的に 400 ℃ 近くの禁止温度で、色は黒に変わり、ブリスターが形成されます。 この色の変化により、ホイストリングなどの過熱したリフティングポイントを簡単に識別して、事故が発生する前に交換することができます。
詳細はこちら
- 屋内備品
- 減速機
- ハスプとヒンジをラッチします
- 土壌試験
- ルーフィング
- カウンタ
- 磁気ドリルプレスモーター
- 炭素鋼ロッドストック
- ケースシーラー機
- 機械式アクチュエータ
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio SynXtra ギアオイル
- MACROMATIC TR-5シリーズ時間遅延リレー
- WESTWARD スライドハンマーユニット
- WATTS 逆流防止カバー修理キット
- MARTIN SPROCKET ボールハンガーベアリング
- HOSHIZAKI 製氷機フィルターシステム
- VESTIL HCR シリーズ 押出アルミニウム ホースおよびケーブル クロスオーバー
- REGAL 延長ハンドタップ プラグ 窒化物
- WESTWARD 手動グリースガン
- HANKISON 交換用エレメント