NIB-SEAL絶縁ハンドルシステム
特許取得済みの絶縁ハンドルシステムであるNIB-SEALは、NIBCOのツーピースおよびスリーピースのブロンズボールバルブで使用され、湿気がバルブから出入りするのを防ぎます。 この非導電性CPVCNIB-SEALハンドルは、露出した金属ハンドルのように熱エネルギーの損失を防ぐ独自の遮熱設計を備えています。 また、NIBCOバルブの開位置または閉位置を離れた場所から表示するための明確に見えるインジケーターも提供します。
NIBCOバルブは、1904年以来、ブランドリーダーであり、継手、バルブ、フロー制御製品のメーカーとして認められています。同社はインディアナ州エルクハートに本社を置き、米国、メキシコ、ポーランドにXNUMXの製造施設を運営しています。 続きを読む
銅パイプを所定の位置に固定するために使用される、耐食性で鉛フリーの銅製吊り下げストラップ。 取り付け時に穴として使用される表面の特徴的なミシン目
パイプを所定の位置にしっかりと固定、吊り下げ、クリップするために使用される、ASTM承認の鉛フリーチューブストラップ。 ネジまたは釘を使用して固定され、空調、飲料水、および冷凍システムで使用される取り付け穴があります
ASMEおよびASTM認定のフィッティングを使用して、エンドツーエンドの接続を固定し、漏れのない耐圧動作を実現し、機械的な引き抜きに抵抗します。 脱亜鉛および構造的完全性に対する追加の耐性を提供する鋳造ブロンズ構造を特徴とする
NSF / ANSI 準拠のアダプター、キャップ、ティー、エルボ、カップリングは、配管および HVAC 用途で使用され、漏れ防止接続を提供します。
化学処理、水処理、食品および飲料施設における流体の流れを隔離または調整するために使用される XNUMX 分の XNUMX 回転バルブ。 ギアタイプとレバータイプのハンドルをご用意
250psiまでの圧力の流体の流れに耐えることができる青銅/ダクタイル鋳鉄のバルブ。 確実な遮断を確実にするためのフランジ付き/ねじ式/はんだ接続を装備
NIBCOバルブの広範なカタログには、金具、バルブ、アクチュエータ、工業用プラスチック、パイプハンガー、配管システム、および耐震補強装置が含まれています。 NIBCO バタフライバルブ 流れを調整、制御、スロットルするように設計されています。 これらの200/2回転回転バルブは、XNUMX psiの最大圧力に耐える耐食性ポリアミドコーティングを施した鋳鉄構造を特徴とし、最大XNUMXインチの断熱を可能にする延長ネックを備えています。 それらは、液体の流れを隔離または調整するための内部ステム/ディスクスプライン駆動メカニズムを備えています。 NIBCOは提供しています 銅製継手 飲料水、エアコン、冷蔵庫での腐食やスケールに耐える漏れのない接続を実現します。 これらの減速アダプタは、はんだ接続をネジ接続に適合させるためのはんだカップと NPT 雌ネジを備えています。 華氏 912 度で最大圧力定格 100 psi の幅広い継手からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
NIBCO バルブの MPN (メーカーの部品番号) は通常、同等の Dixon モデル番号を個別に参照するものではありません。 したがって、在庫切れまたは旧式の競合他社のバルブを探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のNIBCOバルブが利用可能です。
これらのNIBCOバルブはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 したがって、それらはいくつかのピースからなるパックで提供されます。 これらのNIBCOバルブは、航空貨物ではなく、宅配便の輸送に適しています。
特許取得済みの絶縁ハンドルシステムであるNIB-SEALは、NIBCOのツーピースおよびスリーピースのブロンズボールバルブで使用され、湿気がバルブから出入りするのを防ぎます。 この非導電性CPVCNIB-SEALハンドルは、露出した金属ハンドルのように熱エネルギーの損失を防ぐ独自の遮熱設計を備えています。 また、NIBCOバルブの開位置または閉位置を離れた場所から表示するための明確に見えるインジケーターも提供します。
クォーターターンバルブは、流れをすばやく停止するために使用されます。 ただし、バルブを閉じるのが速すぎると、ウォーターハンマーやショックによって配管システムが損傷する可能性があります。 マルチターンバルブは、ギア/ホイールを複数回回すとゆっくりと閉じ、ウォーターハンマーが不要になります。
銅継手の形成に使用されるプロセスの選択は、それらの難しさと費用対効果に基づいています。 例えば、ドロップイヤーエルボは、ロトプロセスでは成形が難しいため、キャスティングプロセスで製造されます。 一方、90度エルボなどの継手は、銅を使用して形成できます。
NIBCOはISO9001:2015の認証を取得しており、バルブの製造中に優れた品質を維持しています。 選択されたNIBCOバルブは、ユーザーの安全性と持続可能性についてULにリストされており、NSF /ANSI61はきれいな飲料水を提供することが認定されています。