CLE-LINE
TDC (Top-Eastern Group) の一部である Cle-Line は、ジョバー長ドリル ビット、レデュース シャンク ドリル ビット、圧力および真空計、メカニック長ドリル ビット、ダブルエンド ドリル ビットを含む切削工具の完全な製品ラインを製造しています。 続きを読む
フィルタ
機械加工
パワーツール
ハンドツール
配管
テスト機器
Electrical
クレラインについて
Cle-Line の製品カタログには、シャンク、エンド、レングス ドリル ビットなど、汎用および強力ドリル ビットが幅広く含まれています。 このブランドのドリルビットは、さまざまなサイズ、スタイル、長さを取り揃えています。 クレライン ジョバードリルビットセット 柔軟性を提供し、衝撃と振動を吸収するため、手動ボール盤やハンドヘルド電動工具で使用されます。 ブランドの シャンクハイス鋼 ドリルビットセットは、汎用の穴あけおよびメンテナンス用途に使用されます。 これらは、正確な操作のための頑丈なジオメトリを備えた HSS 基板を備えています。 これらのドリルビットは、潤滑性と耐摩耗性を高めるために黒色酸化仕上げが施されています。 選択されたビット サイズは、3/8 インチの縮小シャンクで利用できます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Cle-Line MPN は、同等の Westward および Benchmark Scientific モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Cle-Line 製品が入手可能です。
発送
これらのCle-Line製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Cle-Line アイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
よくある質問
Cle-Line 製品をコードレスドリルで使用できますか?
はい、ドリルがツールの推奨速度と送り速度を処理するのに十分なパワーを得るまで、これらの Cle-Line 製品をコードレス ドリルで使用できます。 最適な性能と工具寿命を確保するには、工具速度と送り速度に関するメーカーの推奨事項に従ってください。
Cle-Line 製品を適切に保管および維持するにはどうすればよいですか?
- 湿気や熱源から離れた清潔で乾燥した場所に保管してください。
- それらを整理し、損傷から保護してください。
- ツールを定期的に清掃し、注油してください。
- 毎回使用する前に、摩耗や損傷の兆候がないか点検してください。
高速度鋼 (HSS) とコバルトドリルビットの違いは何ですか?
コバルト ドリル ビットは、HSS ドリル ビットと比較してコバルトの割合が高く、他の金属の割合が低いように作られているため、より高い穴あけ温度での使用に適しており、工具寿命が長くなります。 ステンレス鋼や鋳鉄などの硬質金属の穴あけには、コバルトドリルビットをお勧めします。