ユニストラットスプリングナッツ
これらのナットを使用購入に進む、ナットとボルトの配置を使用して金属フレームを結合できます。 それらのばねは、チャネル(金属フレーム)の長さに沿ってどこにでもばねナットを正確に配置することを可能にします。 これらのスプリングナットの表面には、チャネルの裏返したエッジをしっかりとつかむための歯があり、それによってチャネルの側面を結び付けます。 このグリップは、強度を提供するためのボックス構成になります。
1924年以来、Atkore Internationalの子会社ブランドであるUnistrutは、金属フレーミングソリューションを提供してきました。 医療、太陽光、実験室の研究、広告、HVAC、貯蔵、原子力、建設、製造、金属加工の各業界にサービスを提供しています。 続きを読む
ブランドのカタログには、Unistrutチャネルセクション、金属フレーム、グラスファイバーシステム、ハンガー、パイプクランプ、コンクリートインサート、トロリーなどの製品が含まれています。 ブランドのP1000シリーズストラットチャネルは、天井グリッド、台形サポート、コンジット、パイプ、ケーブルトレイサポート、ダクト、ラック、および耐震ブレースでの使用に最適です。 これらはOPAに準拠しており、ワークピースに確実かつ正確にフィットするためのパンチ穴を備えています。 それらは、高い耐摩耗性を確保しながら、負荷の下での曲げ/破損に耐えるために、事前に亜鉛メッキ/プレーン/溶融亜鉛めっき/重クロム酸亜鉛/アルミニウム/ステンレス鋼構造になっています。
Unistrutの部品番号は、多くの場合、さまざまなものと相互参照しています。 ファボリー 製品。 したがって、廃止された、または在庫切れのUnistrutスレッドロッドをお探しの場合は、同等のアイテムを入手できる可能性があります。
これらの金属製のフレームと留め具はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
Unistrut Telestrut Tubingは、建物の柱のネットワークを構築するために使用されます。 構造の寸法や向きに関係なく、簡単に設置できるように、XNUMXつの側面すべてに事前にドリルで穴が開けられています。...続きを見る
これらの格子は、商業ビルの屋上に設置するのに理想的です。 それらは、格子が氷、泥、または油性である場合でも、労働者に高い牽引力を提供します。 これらの格子は雪、氷、dirを防ぎます...続きを見る
これらの屋上通路は、労働者が通過できるように機械設備の上に設置されています。 歩道面に雪、氷、土、破片がたまるのを防ぐメッシュデザインです。...続きを見る
これらのナットを使用購入に進む、ナットとボルトの配置を使用して金属フレームを結合できます。 それらのばねは、チャネル(金属フレーム)の長さに沿ってどこにでもばねナットを正確に配置することを可能にします。 これらのスプリングナットの表面には、チャネルの裏返したエッジをしっかりとつかむための歯があり、それによってチャネルの側面を結び付けます。 このグリップは、強度を提供するためのボックス構成になります。
これらのシステムは、グラスファイバーの支柱、フィッティング、ハードウェアで構成されています。 金属支柱が使用できない腐食性の高い環境条件に最適です。 これらのコンポーネントは、廃水処理、精製、化学処理、紙パルプ製造、および脱塩用途に適しています。
トルク値はネジのサイズに直接依存します。 1 / 4、3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4、および7/8インチのネジサイズのネジは、それぞれ40、60、125、250、400、および665インチポンドのトルクを処理します。
耐荷重は、フレーミングのスパンによって異なります。 96、108、および120インチのストラットは、最大420、380、および340ポンドの荷重を処理します。
はい、選択したモデルは、屋内と屋外の両方のアプリケーションを可能にするためにコーティングされています。
いいえ、Unistrutsには、溶接なしで設置できるように事前にドリルで穴が開けられています。 この設置方法により、現場での簡単かつ迅速な分解も可能になります。