METROVAC
1939 年に設立された MetroVac として広く知られる Metropolit Vacuum Cleaner は、商業および産業用途向けの高品質の掃除機を製造しています。このブランドは米国ニュージャージー州オークランドに本社を置いています。長年にわたり、コンピューター クリーニング システム、ペット グルーミング ドライヤー、自動車ケア製品まで拡大してきました。 続きを読む
フィルタ
クリーニング
HVACと冷凍
クリーニング フィルタ
詳細全ラインナップを見る
クリティカルエリア掃除機 繊細で高価なハイテク機器から汚れ、ほこり、破片を吹き飛ばすように設計された軽量のコンピュータ/電子機器のダスターと掃除機。 70および100cfmバリアントで利用可能
ハンドヘルドおよびキャニスター掃除機 0.75ワットで4cfmを供給できる130〜1350hpのモーターを搭載した環境に優しい掃除機と送風機。 最大99.9ミクロンの粒子サイズで0.3%の効率でさまざまなオフィス機器やコンピューターの洗浄に使用されます
Metrovacについて
MetroVac として広く知られている MetroVacuum Cleaner は、業務用および車両洗浄用の掃除機、ブロワー、ポンプ、カーボン ブラシ、モーター、モーター部品、乾燥機の大手メーカーです。ブランドは幅広い製品を提供しています ハンドヘルド掃除機 DataVac および Vac N BloPro シリーズの下にあります。掃除機と送風機の両方のオプションを提供できる 120 ボルト / 4.5 アンペアのモーターを搭載したこのブランドの DataVac Pro シリーズ掃除機は、電卓、レーザー プリンター、ファックス、コピー機、コンピューターなどのオフィス機器の掃除に代わる軽量で強力な代替手段を提供します。一般的な目的の洗浄、乾燥、または空気注入には、MetroVac の頑丈な Vac N Blo Pro シリーズ掃除機が推奨されます。これらの掃除機の 4 馬力電気モーターは、120 VAC で頑固な汚れやほこりを除去する信じられないほどの超集中吸引力を提供します。これらの掃除機にはショルダー ストラップ、12 インチの接地コード、3 フィートのフレキシブル ホースが付属しており、屋内と屋外の両方での使用に最適です。 MetroVac は、可変エアフロー設定とツイン 120 馬力ピーク モーターを備えた 4VAC の自動車用ドライヤーも提供しています。これらの自動車用ドライヤーは、最大 12 フィートのコード長でご利用いただけます。幅広い MetroVac からお選びいただけます ブロワー、手持ち式掃除機と重要なエリアの掃除機がオンになっています。 Raptor Supplies.
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の MetroVac MPN は、同等の Ridgid、Nilfisk、および Metro モデルへの個別の参照を横断します。したがって、在庫切れまたは廃盤になった競合他社の商品をお探しの場合は、 Raptor Supplies には同等の MetroVac 製品が用意されています。
なぜ会社?
これらの MetroVac 製品は、小型から大型まで多岐にわたります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの MetroVac 製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で発送されます。
主な商号
空軍マスターブラスター
この革新的な自動車乾燥機は、15 分以内で効率的に自動車を乾燥できるように設計された堅牢で強力なソリューションです。非接触乾燥プロセスにより、傷やシミを防ぎ、安全です ...続きを見る
Magic-Air電動インフレーター/デフレーターポンプ
Magic-Air 電動インフレーター/デフレーター ポンプを使用購入に進む、空気の注入と収縮が簡単になります。多用途性と効率性を考慮して設計されたこのポンプは、ボート、プール、マットレスの膨張などの作業を軽減します。...続きを見る
よくある質問
このブランドのエア フォース マスター ブラスター カードライヤーのユニークな点は何ですか?
この乾燥機はツイン 4.0 ピーク HP モーターを備えており、毎分最大 58500 リニアフィートの暖かい濾過された空気を供給し、迅速かつ効率的な車両乾燥を保証します。
MetroVac 掃除機のメンテナンス方法は?
- 最適なパフォーマンスと寿命を確保するには、定期的なクリーニングが不可欠です。乾燥機の外側を定期的に掃除して、ほこり、汚れ、破片を取り除いてください。表面を拭くには、湿らせた柔らかい布を使用してください。仕上げを損傷する可能性のある強力な化学薬品の使用は避けてください。
- ホースに亀裂、よじれ、詰まりがないか点検します。乾燥機にしっかりと取り付けられていることを確認してください。適切な空気の流れを維持するために、損傷したホースはすぐに交換してください。
- カードライヤーにエアフィルターが付いている場合は、メーカーの推奨に従って掃除または交換してください。きれいなフィルターは効率的な空気循環を確保し、モーターの負担を防ぎます。
- 電源コードにほつれ、切断、損傷がないかどうかを検査します。コードが損傷購入に進む安全上の問題が発生する可能性があり、カー ドライヤーの性能に影響を与える可能性があります。必要に応じてコードを交換してください。
- スイッチとコントロールを定期的にテストして、正しく機能していることを確認してください。設定やスイッチに問題がある場合は、ユーザーマニュアルを参照するか、製造元に問い合わせて指示を求めてください。
- カー ドライヤーに交換可能なモーター ブラシが付いている場合は、定期的に確認してください。磨耗したブラシはモーターの性能に影響を与える可能性があります。
- 使用しないときは、カードライヤーを涼しく乾燥した場所に保管してください。極端な温度や湿気にさらさないでください。これらの条件は内部コンポーネントに影響を与える可能性があります。
手持ち式掃除機とキャニスター掃除機の違いは何ですか?
- 手持ち式掃除機は持ち運び可能で軽量なので、素早い掃除や車内、狭いスペースの掃除に最適ですが、ゴミ箱の容量が小さいため、より頻繁に空にする必要があります。キャニスター掃除機は、サイズが大きいため携帯性には劣りますが、ホースとワンドシステムで到達範囲が広く、ゴミ箱の容量が大きい広いエリアを徹底的に掃除するのに多用途です。
- キャニスターは多くの場合、ゴミ箱の容量が大きく、より強力なモーターを備えているため、カーペットを徹底的に掃除したり、大きなゴミを処理したりするのに適しています。ハンドヘルド掃除機は迅速な掃除のための利便性と使いやすさを優先しますが、キャニスター掃除機は定期的な家庭掃除作業に適しており、さまざまな表面にさまざまなアタッチメントを備えた優れたパワーと柔軟性を提供します。
詳細はこちら
- モーター用品
- 訪問数
- A / C冷凍
- ボルト
- フック
- 中二階
- 油圧ウィンチ
- IDカードプリンターアクセサリー
- マシンガード
- ブリアブルガスチューブ
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ドア出口アラーム
- ULTRATECH 封じ込めユーティリティトレイ
- NIBCO ブロンズ2方向ボールバルブ、2ピースバルブ構造
- PERMAKLEEN 抗菌標準シュラウド付き防水ロックプラグ
- WOODHEAD 130039シリーズターミネーター
- SPEARS VALVES CPVCコンパクトボールバルブレギュラースタイル、フランジエンド、EPDM
- 80/20 スライドインツールハンガー
- TRI-ARC U-Design 屋上プラットフォームはしご、50 度傾斜
- GROVE GEAR NH シリーズ、BL スタイル、842 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- WALTER TOOLS スポッティングドリル