KRUEGER
65 年以上の経験を持つクルーガー セントリー ゲージは、化学、石油、廃水、農業、航空、石油化学産業向けに高品質のタンク ゲージと関連コンポーネントを製造してきました。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
配管
テスト機器
Electrical
マテリアルハンドリング フィルタ
クルーガーについて
クルーガー セントリー ゲージの製品ラインには、液面ゲージ、過充填警告ゲージ、漏れゲージ、タンク ゲージのアクセサリ、修理部品が含まれます。 ブランドの 液面計 タンクまたはその他の貯蔵容器内の液体のレベルを監視するために設計されています。 これらの耐久性の高いゲージは、最大 118 インチの深さのタンクにすばやく取り付けることができ、アルミニウム / PVC ブッシングを備えているため、スイング アームを希望の位置に向け、壁、コーナー、その他の障害物から遠ざけることができます。 これらの広い範囲から選択してください タイプHゲージ およびドラムアラームやゲージガードなどの他の会社の製品 Raptor Supplies.
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Krueger の MPN は、同等の Lovejoy、Oil Safe、Justrite モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のクルーガー レベル ゲージが利用可能です。 モデル番号の下 5 桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。
発送
クルーガー液面計は小型、中型、大型のサイズがあり、複数個で提供されるため、輸送中に一部の製品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 そのため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、航空便または宅配便で配送されます。
主な商号
クルーガー DESIGNFLO
それらは、耐食性のための押し出しアルミニウム構造と、24 インチのセンターに構築された一体型の水平または垂直パターンコントローラーを備えています。 これらのユニットは柔軟で、高性能で、...続きを見る
クルーガー・ステリルフロ
それらは現在の手術室の天井に合うように作られています。 これらのユニットは、境界パネル、特に層状パネルを使用して、定義されたプロファイルを持つエア カーテンを作成します。 無影灯、ガス柱、i...続きを見る
クルーガー一目でわかるレベルゲージ
これらの簡単に取り付けられる AT-A-GLANCE レベル ゲージは、あらゆるタイプの液体レベルの測定に理想的に設計されています。 地上貯蔵タンクに適しており、2 ピースのブッシング構造が付属しています。...続きを見る
よくある質問
タンクレベルインジケーターはどのように機能しますか?
水位インジケータは、センサー プローブを使用して、貯蔵タンク内の水の量を示します。 これらのプローブは、データをコントロール パネルに送り返し、アラートまたは表示を開始します。
タンクレベルゲージの取り付け方法は?
- まず、タンクのふたをねじって外します。
- 取り付け中にキャリブレーションとブッシングを取り外して、赤いナットを緩めます。
- 流量計のレベルアームを伸ばします。
- ブッシングをねじ込み、フロートをチューブのもう一方の端に取り付けます。
- アームを希望の方向に振りながら、中央の穴からゲージを落とします。
- チューブが垂直/垂直であることを確認してから、袋ナットを手でしっかりと締めます。
- 新しいキャリブレーションを所定の位置に置き、赤いロック ナットを締めます。
レベルゲージをどのように校正しますか?
- レベル ゲージ ハウジングを開く必要があります。
- ネジを見つけて、アレン キーを使用して回転させます。
- 必要なオフセットに応じて、時計回りまたは反時計回りにゆっくりと回転させます。
- 読み取り値を確認するには、別の校正を行います。
サーマゲージは一般的な直読ゲージとどう違うのですか?
Therma ゲージには XNUMX ピースのブッシングがありますが、XNUMX つのゲージは本質的に同等です。 これにより、ブッシングを取り出してねじ込み、ゲージを挿入してスイングアームを希望の方向に操縦できます。 これにより、フィッティングが壁やコーナーに近い場合、またはタンクにバッフルやその他の避けなければならないバリアが含まれている場合に、設置が容易になります。