GPファスナー
GP ファスナーは、デバイスを格子面に取り付けるように設計されています。 XNUMX枚のグレーチングパネルが交通のために下方にたわむ状況に適しています。 このファスナーは XNUMX つのパネルの強度を兼ね備えているため、負荷が均等に分散され、たわみが少なくなります。
Grating Fasteners, LLC は 1987 年以来、穴あけ、ボルト締め、溶接を行わずに格子を上から固定するために使用されるさまざまな格子クリップ (G クリップ) を提供してきました。 これらの G クリップは、製油所、化学プラント、発電所、水処理施設などでの用途に最適です。 続きを読む
フランジが水平面にあるときに、メッシュの近いバー格子を特定の構造形状に固定するように設計されています。 19W4標準に準拠します。 内側のビームに接続する特許取得済みの底を備えています。 強力な接続のための六角頭のキャップネジを装備
同社のカタログには、さまざまな用途で棒格子を一時的または恒久的に設置するための、幅広い G クリップ、サドル クリップ、G クリップ トップが含まれています。 グレーチングファスナー ALGGシリーズ Gクリップ シンプルなハンド ツールを使用して、T バー ファイバーグラス グレーチングを水平に面した構造に取り付けるように設計されています。 これらのファスナーは、構造部材の下側に接触する歯形のセグメントを備えたグリップジョー部分を含む2つの部分で構成されています。 グレーチングの上面に平らにフィットする型押しされたトップと、本体とトップを結合するねじ付きボルト。 それらはアルミニウム製で、湿った環境で優れた耐食性を提供し、1-4/XNUMX インチの最大格子厚に対応できます。
これらのグレーチング ファスナー製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらのグレーティング ファスナーの商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
GG タイプの G クリップは、19 スペース バー グレーチングを水平面のスチール構造ユニットに固定するのに役立ちます。 そのユニークなトップはより優れた保持力を提供し、特許取得済みのボトムはビームアンダーに接続します...続きを見る
サドル クリップは、グレーチングを構造部材に取り付けるために設計されており、ネジまたはキャリッジ ボルトに対応する楕円形の穴が特徴です。 M字型の金属片が含まれています。...続きを見る
これらのトップは、多くの格子サイズに適合するようにサイズ設定されており、標準のサドル クリップよりも強力なホールドダウンを提供します。 それらは、迅速な取り付けを提供するためにセルフドリリングネジで使用されます。
GP ファスナーは、デバイスを格子面に取り付けるように設計されています。 XNUMX枚のグレーチングパネルが交通のために下方にたわむ状況に適しています。 このファスナーは XNUMX つのパネルの強度を兼ね備えているため、負荷が均等に分散され、たわみが少なくなります。
はい、格子クリップは屋外用途で使用できます。 ただし、ユーザーは、クリップがステンレス鋼やアルミニウムなどの屋外での使用に適した構造であり、錆や腐食を防ぐために要素から保護されていることを確認する必要があります。
一部のグレーチング クリップは追加の構造的サポートを提供し、耐荷重装置として使用できます。 ただし、ほとんどの格子クリップは、構造的なサポートを提供する代わりに、格子を固定して安定させることしかできません。
これらの独自のファスナーは、次の XNUMX つのパーツで構成されています。
G クリップは、標準のハンドヘルド 7/16 インチ ナット ドライバーを使用して取り付けることができます。 ファスナーによっては、ソケット レンチやトルク レンチなどの他のハンド ツールも使用できます。
バー グレーティングは、アルミニウム、スチール、またはグラスファイバーでできており、グリッドのようなデザインで互いに平行に配置されています。 高強度、耐久性、滑り抵抗を提供し、特定の寸法と負荷要件に合わせて簡単にカスタマイズできます。 これらのグレーチングは、フローリング、通路、階段の踏み板、プラットフォーム、排水カバーなどの用途に使用できます。