POWERFLARE
米国サンフランシスコに本社を置くPowerFlareは、重要な状況における信頼性と視認性を確保するために、非常用および路側用途向けのLEDロードフレアと安全灯をかなりの期間にわたって製造してきました。このブランドの製品ラインには、充電式 LED 安全キット、LED ロードフレア、安全アクセサリが含まれます。 続きを読む
フィルタ
安全性
パワーフレアについて
PowerFlare の広範なカタログには、LED セーフティ フレア キット、LED セーフティ ライト、充電式 LED セーフティ ライト キットが含まれています。ブランドの LED セーフティフレアキット 耐久性と耐損傷性のためにポリカーボネート製のカバーが付いています。これらのライトは充電式バッテリーを使用しているため、最大 100 時間点灯し続けることができます。明るい黄色で視認性が高く、さまざまな状況で見つけやすくなっています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の PowerFlare MPN は、同等の EMI および FlareAlert 番号への個別の参照を交差させます。したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等の PowerFlare 製品が用意されています。
発送
これらの PowerFlare 製品は、小型から大型まで多岐にわたります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便または航空便で配送されます。
よくある質問
このブランドの LED フレアキットにはどの種類のバッテリーが使用されていますか?
PowerFlare LED セーフティ フレア キットには、ライトごとに充電式 CR123 バッテリーが付属しています。このバッテリーは効率的な電力供給と迅速な再充電機能を備えています。この環境に優しいオプションは安定した明るい照明を保証し、その互換性により信頼性の高い電源の交換が容易になります。
アプリケーションに適した LED フレアを選択するにはどうすればよいですか?
- 道路脇の緊急事態、海上信号、工事区域などの特定の用途を特定します。
- さまざまな状況での視認性を高めるために、高輝度 LED を備えたフレアを選択してください。
- バッテリー寿命を評価して、フレアが必要な動作時間を満たしていることを確認します。
- さまざまな環境で長く使用できるよう、ポリカーボネート シェルなどの耐久性のある素材を選択してください。
- LED フレアがアプリケーションに関連する安全基準および規制基準を満たしているかどうかを確認してください。
PoweFlare LED フレアを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- ユーザーマニュアルをよく理解し、メーカーのガイドラインに従ってください。
- 損傷を防ぐため、LED フレアを落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- 発炎筒は、直射日光や極端な温度を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 推奨される充電式電池のみを使用し、指定された間隔に従って交換してください。
詳細はこちら
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 配管設備
- ハードウェア用品
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 温度コントロール
- リフティングおよびスプレッダービーム
- フランジ位置合わせツール
- ストリップドアハードウェア
- ESDおよびクリーンルームチェア
- トレーラーヒッチとステップバンパーヒッチ
- COLUMBUS MCKINNON フック安全ラッチキット
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スロットルバルブキャップガスケット
- PARKER A-LOKシリーズ、圧縮チューブ継手
- GARDNER BENDER ケーブルステープル
- THOMAS & BETTS RC717シリーズリング端子
- DBI-SALA カラビナ
- TIMKEN 両ピローブロック取付ベアリング 偏心ロックカラー
- BUNTING BEARINGS ドライランプラスチックフランジスリーブベアリング
- AMERICAN STANDARD カート