HILMAN ROLLERS
1953 年以来、ヒルマンは大容量ローラー、動力付き重量物移動システム、カスタマイズされた荷物移動ソリューションを製造してきました。米国マルボロに本社を置くこのブランドは、信頼性、柔軟性、耐久性で知られています。世界中の重機の移動、設置、再配置のための、簡単、安全、コスト効率の高いソリューションを提供します。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
ハンドツール
フリートと車両のメンテナンス
ヒルマンローラーについて
このブランドの広範なカタログには、マシン スケートやローラー機器、油圧アクスル ジャッキ、ローラー、アライメント ツールが含まれています。ヒルマン 機器ローラーキット 6000 ~ 400000 ポンドの耐荷重を備えたローラー キットが含まれています。これらのキットは、設置、メンテナンス、修理サービスで使用する頑丈な機器を効率的に輸送します。各キットには、狭いコーナーを移動するためのパッド入り/ダイヤモンドスチールトップを備えた XNUMX つのスイベルロックローラーと、限られたスペースでの保管に便利な XNUMX つの折りたたみ式ステアリングハンドルが含まれています。輸送中の内容物の安全性を高めるためのリフティンググリップを備えた頑丈なスチール製の収納ケースハウジングが付属しています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部のヒルマン ローラー MPN は、同等のデイトンおよびイーグルのモデル番号と個別に参照されています。したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のヒルマン ローラー製品が入手可能です。
なぜ会社?
これらのヒルマン ローラー製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらのヒルマン ローラーの商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
主な商号
TK-EVO
TK-EVO は、360 度ドリーなどの非動力ドリーを理想的に補完するように設計された動力付きスケートです。長距離送信機と充電式バッテリーにより、コード不要の移動が容易になります。...続きを見る
よくある質問
ヒルマンローラーを掃除するにはどうすればよいですか?
- ブラシや圧縮空気を使用してゴミを取り除きます。
- 湿らせた布で拭いて油分や汚れを取り除きます。
- ローラーを完全に自然乾燥させます。
- 再使用する前に、損傷や摩耗がないか点検してください。
これらのローラーはいつ交換する必要がありますか?
- 著しい磨耗が見られる場合は交換してください。
- 損傷しており、機能に影響を与えている場合は交換してください。
- 耐荷重能力が低下した場合は交換を検討してください。
- 磨耗、変形、故障がないか定期的に点検してください。
機器の移動に適した Hilman Rollers のトップを選択するにはどうすればよいですか?
装置のタイプとローラー上に置かれるベースを特定します。木製スキッドまたは木枠で梱包された機械を移動する場合は、D スタイルのダイヤモンド スチール製トップをお選びください。金属ベースの機器には、P スタイルのパッド入りスタイルのトップを選択してください。