EAGLE THERMOPLASTIC
米国オハイオ州カヤホガフォールズに本社を置く Eagle Thermo Plastic は、50 年以上にわたり、計量アクセサリと実験用消耗品を製造してきました。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
実験用品
Eagle 熱可塑性プラスチックについて
Eagle Thermo Plastics の広範なカタログには、計量皿や安全ボトル トート キャリアが含まれています。 ブランドの 計量皿 実験室用途での計量用に、液体または粒状のサンプルを入れたままにしておきます。 平らな底部を備えた六角形のユニットはバランス、保護、安全性を提供し、こぼれを防ぎます。一方、正方形のユニットは扱いやすいように輪郭のある側面を持っています。 一部の食器には、異物の混入を避けるために非反応性素材 (ポリスチレン) が使用されています。 イーグル熱可塑性プラスチック ボトルキャリア 熱可塑性構造により、長時間大気にさらされても酸化を防ぎます。 それらは、均一な外観と優れた品質のために精密に成形されており、壁から適切なクリアランスを確保するためにボトルを保持するセンタリング リング (底部) を備えています。
幅広い計量皿とボトルキャリアからお選びください Raptor Supplies、イーグルサーモプラスチックの正規代理店です。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Eagle 熱可塑性 MPN は、同等の Benchmark Scientific および Heathrow Scientific モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Eagle サーモプラスチック製品が入手可能です。
発送
これらの Eagle 熱可塑性プラスチック製品は、小型から大型まで多岐にわたります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Eagle 熱可塑性プラスチック製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
よくある質問
Eagle Thermo Plastics 製品のメンテナンス方法は?
Eagle Thermo Plastics 製品を定期的に洗浄して、表面に蓄積した汚れや破片を除去することが重要です。 ユーザーは、以下の手順に従ってブランドの製品を保守できます。
- 柔らかい布と中性洗剤を使用して製品をきれいにし、表面を傷つける可能性のある研磨剤の入ったクリーナーは避けてください。
- 製品を推奨範囲外の温度にさらさないようにし、使用しないときは涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 製品を溶剤や酸などの化学薬品にさらさないようにし、互換性のある洗浄液のみを使用してください。
- 製品に傷、亀裂、その他の損傷の兆候がないか定期的に検査し、必要に応じて製品を交換してください。
- 製品は直射日光を避け、乾燥した涼しい場所に保管し、製品の上に重いものを積み重ねないでください。
ブランドのボトルキャリア安全トートをきれいにする方法は?
- トートバッグの中身をすべて空にします。
- トートバッグをぬるま湯ですすぎ、ゆるい汚れや破片を取り除きます。
- 中性洗剤または石鹸液と柔らかい毛のブラシを使用して、トートバッグの内側と外側をこすります。
- きれいな水でトートを完全にすすぎ、洗剤または石鹸溶液の痕跡をすべて取り除きます。
- 再度使用する前に、トートを完全に自然乾燥させてください。
完璧な Eagle Thermo Plastic の計量皿を選択するにはどうすればよいですか?
- サンプルと分析方法に適合する材料を選択してください。
- 計量皿が天びんまたは計量機器と互換性があることを確認してください。
- 計量するサンプルの量に適したサイズのディッシュを選択してください。
- ひょう量皿の深さは、サンプルがあふれずに収まるのに十分な深さでなければなりません。
- 取り扱いが簡単で、サンプルを正確に測定できる形状を選択してください。
- アプリケーションに必要な計量皿の数を考慮してください。
詳細はこちら
- ダイヤフラムポンプ
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- マウントと振動制御
- 機械
- 一時的な配電ボックスとカート
- 油圧マニホールドバルブ
- 照明変圧器
- フランジカップリングアクセサリ
- 減速機およびギアドライブアクセサリ
- HEATHROW SCIENTIFIC ピペットホルダー
- ZURN インデックス
- SPEARS VALVES PVC グレー ストレーナー、トゥルー ユニオン スレッド エンド、FKM
- EATON 2266シリーズ ストレートアダプター
- SLOAN 石鹸ディスペンサー
- GARDNER BENDER フォームコンジットピストン
- SMC VALVES VfsシリーズマニホールドVfsシリーズ
- REGAL メートルスパイラルポイント延長タップ、クローム
- DAIKIN コンプレッサー
- BLACK & DECKER ネジセット