CHRISLYNN
米国オーバーンに本社を置く Chrislynn は、新しいねじを作成したり、損傷した雌ねじを修復したりするために設計された高品質のねじ付きインサートの大手メーカーです。 ねじ付きインサートは、鉱業、石油掘削および精製、自動車、航空電子機器、発電産業で広く使用されています。 続きを読む
フィルタ
ファスナー
機械加工
パンプス
空気力学
ファスナー フィルタ
ねじ山インサート全ラインナップを見る
ねじ山インサート 損傷したねじ山を修復するか、ねじ山のない材料にねじ山を作成します。 EZ Fix インサートは、強力で耐久性のあるねじ接続の素材に優れた保持力を提供します。
六角ドライブねじインサート ねじ込みインサートの一種で、上部に六角ドライブがあり、六角レンチまたはソケットを使用して取り付けおよび締め付けることができます。 高レベルのトルクが必要で、ねじ付きインサートが高レベルの振動や応力を受ける用途で使用されます。
左側のインサート 反時計回りに回すと、損傷したねじ山を修復したり、ねじ切りされていない材料にねじ山を作成したりできるように、左ねじで設計されています。 左ねじが必要な用途に必要です。
らせんねじ修理インサート 損傷したねじ山を修復して、強力で耐久性のあるねじ接続を提供し、損傷したねじ穴の機能を復元します。 UNC、UNF、Metric Coarse、Metric Fine など、さまざまな用途に合わせてさまざまなねじタイプをご用意しています。
らせんねじ挿入ツール 高品質の鋼/炭素鋼の取り付け、組み合わせ、ブレーカー、および引き抜きツールは、ねじ穴から新しい螺旋スタイルのインサートを簡単に取り付けたり、古い螺旋スタイルのインサートを取り外したりできるように設計されています。
ブランクヘリカルインサート ロックソリッドブランクインサートは、雌ねじが準備されていないタイプのロックソリッドインサートです。 規格外のサイズの組み合わせが必要な用途に使用されます。 303 ステンレス鋼または炭素鋼構造からお選びいただけます。
フリーランニングヘリカルインサート フリー ランニング インサートは、最初に穴にタッピングやねじ切りを行うことなく、損傷したねじ山や剥がれたねじ山に簡単にねじ込むことができます。 剥がれた糸の上に丈夫で強い修理糸を提供します。
らせんねじ挿入キット ヘリカルスレッドインサートを取り付けて、金属、木材、またはプラスチックの剥がれたねじ山を修復するために使用されます。 ネジまたはボルトがグリップする新しい表面を用意します。 通常、材料に新しいねじ山を切るためのタップ、取り付けツール、およびさまざまなサイズのヘリカル インサートの供給が含まれます。
ヘリカルインサートのロック ねじのない素材に強くて耐久性のあるねじを作成したり、損傷したねじを修復したりします。 時間の経過とともに緩みにくい、安全なロック接続を提供します。 ロック機構は、穴の壁をつかんでインサートの回転を防ぐタングやバーブなどのさまざまな手段によって実現されます。
ネジ全ラインナップを見る
ファスナーの品揃え アプリケーションで簡単に交換できるように、ロック ソリッド インサートのパッケージ済みセットであるロック ソリッド インサートの品揃えを含めます。 炭素鋼およびステンレス鋼の構造で利用できます。
クリスリンについて
Chrislynn インサートのカタログには、精密ヘリカル、ロックソリッド (K タイプ)、および EZ Fix インサートが含まれています。 ブランドの BSF修理キット 板金、グラスファイバー、またはその他の脆い材料の剥がれ、磨耗、損傷したねじ山を迅速に修復または修復します。 これらのキットには、ステンレススチールインサート、ツール、STI プラグタップが含まれています。 Chrislynn のドリルビットは、スレッドインサートを簡単に取り付けられるように設計されています。 これらのビットは、損傷したインサートや磨耗したインサートを洗浄することができるため、新しいインサートへの道が開かれます。 Chrislynn の幅広いドリルビットと切削工具からお選びください。 Raptor Supplies.
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Chrislynn の MPN は、同等の Grainger、Helicoil、および EZ LOK モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Chrislynn インサートが利用可能です。 また、モデル番号の最後の 5 桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。
発送
Chrislynn インサートはサイズが小さく、複数のピースで提供されるため、配送中に一部の製品が損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります. したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、空輸ではなく宅配便で配送されます。
主な商号
EZ フィックスインサート
これらは、カーボンまたはステンレス鋼で構成される堅牢なデザインのねじ付きインサートです。 これらのインサートは、薄肉で耐久性の高い、メートル法およびアメリカ式測定で入手可能です。...続きを見る
ロックソリッドインサート
上部にくさび (キー) が取り付けられており、外側に上部ねじが切られています。 インサートは、部品がねじ切りされ、くさびがねじ山に押し込まれると、部品にねじ込まれます。 ...続きを見る
よくある質問
ロックソリッドインサートがユニークな理由は何ですか?
- 取り付けには標準のドリルとタップのみが必要です。
- マグネシウム、アルミニウム、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、プラスチックなど、ほとんどの材料に使用できます。
- ヘリカル ワイヤー インサートに比べて取り付けが簡単です。
- これらのインサートは、取り付け後のインサートの回転を防ぎます。
- インストール中のクロススレッドを防ぎます。
- これらのソリッド インサートは、インサートを所定の位置に保持する必要はありません。
- それらは機械的に所定の位置に保持され、簡単に取り外すことができるため、低温または高温の影響を受けることはほとんどありません。
精密ねじヘリカルインサートが使用される理由
精密インサートは、ねじ穴を固定する他の技術が面倒、非現実的、または不可能な場合に使用されます。 ほぼすべてのネジ留め具には、ネジ山のピッチにわずかな誤差があり、応力がいくつかのネジ山に集中する傾向があります。 ヘリカルスレッドインサートの自由なコイルは、形状とピッチの違いに合わせて曲がることができ、すべてのスレッドに効果的に負荷を分散します。
スレッドインサートの取り付け方法は?
- 新しい強力なねじ山を作成するには、元の損傷したねじ山を標準のドリル (キットでは販売されていません) できれいにします。
- 次に、各キットに付属の特大タップで穴をタップします。
- インサートは所定の位置に配置されると元の直径に戻る傾向があり、穴内で強力にグリップします。
- 最後に、挿入ツールの端で下向きに叩いて、駆動タングを壊します。
- 必要に応じて、抽出ツールの XNUMX つを使用してインサートを取り外すことができます。