PS DOORS
PS Industriesは、40年以上にわたり、さまざまな安全ドア、くしゃみガード、保護シールド、洪水/落下保護製品を提供してきました。 このブランドの産業用安全製品は、軍事、農業、食品加工、エネルギー生成/配電業界で広く使用されています。 続きを読む
フィルタ
ファスナー
マテリアルハンドリング
Electrical
Hardware
安全性
空気力学
セキュリティ
PSドアーズについて
同社の製品範囲には、ドックおよびメザニン ゲート、スチール製折りたたみ式ゲート ドア、ルーフ ハッチ レール システム、交通ドアおよび下部ドアが含まれます。 PS Doors スチール製折りたたみゲート シリーズには、標準 (XNUMX ドア)、ペア (XNUMX ドア)、および フルハイトラダー安全ゲート。 フルハイト バージョンは自動で閉まり、高架プラットフォーム、はしご、中 42 階での使用に最適です。 これらのユニットには、作業員の安全を最大限に高めるため、5 インチのトップ レール、ミッド レール、XNUMX インチの安全トーボードが付属しています。 PSドア ルーフハッチ手すり 安定した手すりグリップのための自動閉鎖式はしごドアと水平手すりが特徴で、既存のハッチカーブに取り付けるために6つの標準サイズで利用できます。
考慮すべき事柄
発送
PSドアは小型サイズから大型サイズまで取り揃えております。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの PS Doors アイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。 フォークリフトの通行や機械が存在する荷積みドック、中二階、または通路での安全を確保するのに最適です。
主な商号
よくある質問
安全ゲートのOSHA要件は何ですか?
OSHA 参照 29 CFR 1910.23 によれば、すべてのはしご道の床開口部またはプラットフォームは標準の手すりで保護されなければなりません。 標準のトーボードは、露出しているすべての側面 (入口を除く) に取り付ける必要があります。 通路は手すりを通って作られ、職員が直接立ち入ることができないスイングゲートまたはオフセットを装備する必要があります。
水平手すりとは何ですか?
HatchGripラダーエクステンションの水平手すりまたは横木は、作業者がルーフハッチに安全に出入りするためのしっかりとしたグリップを保証します。