NEWSTRIPEAeroVentエアゾール缶リサイクルシステム
化学物質や工業用化合物が入った缶を廃棄する際の問題は、廃棄時に缶が空になっていないことです。 この要因により、これらの化合物/化学物質によって環境が汚染されるリスクが高まります。 そのため、エアロゾル缶リサイクルシステムは穴を開けたり、凹ませたりするために使用されます。...揮発性有機化合物(VOC)を除去するために、缶を放尿して排水します。 これらのエアゾールリサイクルシステムは、缶を安全に排出して、有害廃棄物規制からそれらを取り除くことができます。続きを见る
形式 | モデル | 容量 | カウンタ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10004840 | 1缶 | いいえ | 11 " | 30 " | 8" | ¥172,354 | 見積依頼
|
B | 10004700 | 1缶 | 有り | 11 " | 30 " | 8" | ¥237,345 | |
C | 10004721 | 3缶 | いいえ | 14 " | 23 " | 18 " | ¥345,230 |
AeroVentエアゾール缶リサイクルシステム
New Stripe AeroVent エアロゾル缶リサイクル システムは、さまざまな化学処理および製造施設における有害廃棄物の取り扱いおよび処理コストを削減するために使用されます。 これらは、現場で安全に化学薬品を廃棄するために、さまざまな廃棄エアゾール缶に素早く穴を開けて排出するために使用されます。 これらのコンパクトでポータブルな缶廃棄ユニットは、Viz-a-Ball インジケーター逆止弁を備えており、缶が完全に減圧され安全に開けられる時期を示すことでオペレーター/ユーザーの安全を守ります。 この機能は、缶の処理/廃棄後に有害な蒸気が環境に放出されることも防ぎます。 NewStripe AeroVent エアロゾル缶リサイクル システムには、サイクル カウンターが組み込まれているため、手動でカウントしたり、フィルターの交換時期を推測したりする必要がなくなります。 このサイクルカウンターにより、廃棄された缶の数が追跡されるため、フィルターの寿命を簡単に特定し、交換のスケジュールを立てることができます。
これらのエアゾール缶リサイクルシステムの特徴 Safe2Ventフィルター 揮発性有機化合物(VOC)を徹底的にろ過するための高組成のカーボンメディアを備えています。 また、カーボンメディアの高組成により、フィルターは長期間使用可能です。 これらのフィルターには 96% 生分解性のセルロース媒体が含まれており、廃棄時のフィルターの自然分解を促進します。 この機能により、環境汚染の程度が最小限に抑えられます。 NewStripe AeroVent エアゾール缶リサイクル システムのトレイ設計は、長さ 10.5 インチ、直径 3 インチまでのさまざまなエアゾール缶に対応します。 この設計により、さまざまな産業用途に理想的な選択肢となります。
あなたが使用します
New Stripe AeroVent エアゾール缶リサイクル システムは、エアゾール缶から揮発性有機化合物 (VOC) を減圧して排出するために使用されます。 これらの缶リサイクル システムは、危険な化学物質を処理するさまざまな化学処理施設、自動車施設、製造施設で使用されています。
動作メカニズム
New Stripe AeroVent エアゾール缶リサイクル システムは、現場でエアゾール缶を減圧するために手動で操作されます。 これらの缶リサイクル システムは、エアゾール缶を収容するチャンバーを密閉購入に進む同時に缶に穴を開けるためのシングル ストローク機構を使用しています。 この密閉された操作により、漏れやオペレーターの顔への危険な吹き返しの可能性が防止されます。 これらのリサイクル システムは、操作の複雑さと危険を最小限に抑えるための密閉チャンバーと穿刺チップを備えています。 これらのエアゾール缶リサイクル システムは、火花や火災の危険を防ぐために接地ケーブルに接続されています。
特徴
- Safe2Ventフィルター:これらのエアゾール缶リサイクルシステムは、揮発性有機化合物(VOC)を完全にろ過するための炭素媒体の組成が高いSafe2Ventフィルターを備えています。 これらのフィルターには、96%生分解性のセルロース媒体が含まれており、廃棄時にフィルターの自然分解を促進します。 カーボンメディアの組成が高いため、フィルターを長期間使用できます。
- Viz-a-Ballインジケーターチェックバルブ:これらのコンパクトな缶廃棄ユニットは、缶が完全に減圧されて安全に開くことができる時期を示すことにより、オペレーター/ユーザーを安全に保つViz-a-Ballインジケーターチェックバルブを備えています。 この機能はまた、缶の処理/廃棄後に有害な蒸気が環境に放出されるのを防ぎます。
- サイクルカウンター:Newstripe AeroVentエアゾール缶リサイクルシステムは、フィルターをいつ交換するかを手動で数えたり推測したりする必要をなくすための内蔵サイクルカウンターを備えています。 このサイクルカウンターは、廃棄された缶の数を追跡します。これにより、フィルターの寿命を簡単に識別し、交換のスケジュールを立てることができます。
- トレイ設計: New Stripe AeroVent エアロゾル缶リサイクル システムのトレイ設計は、長さ 10.5 インチ、直径 3 インチまでのさまざまなエアロゾル缶に対応します。 この設計により、さまざまな産業用途に理想的な選択肢となります。
対応アクセサリー
- Safe2Ventフィルター:Newstripeはさまざまなものも提供しています 交換用フィルター AeroVentエアゾール缶リサイクルシステム用。 これらのフィルターは、揮発性有機化合物(VOC)を完全にろ過するための炭素媒体の組成が高くなっています。 これらのフィルターユニットは、OSHA、EPA、およびRCRAに準拠しています。
規格と承認
Newstripe AeroVentエアゾール缶リサイクルシステムユニットは、EPAおよびOSHAの規制に準拠しています。 EPAガイドラインでは、使用済みおよび処理済みのエアゾール缶は、危険性のない廃棄物として処分することが許可されています。
インストール
- 作業者は、使用済みのエアゾール缶をAeroVentエアゾール缶リサイクルシステムのトレイに入れる必要があります。
- ハンドルを押して、AeroVentエアゾール缶リサイクルシステムの蓋を閉じます。 蓋を閉めると、エアゾール缶を収納しているチャンバーが自動的に密閉され、漏れの可能性がなくなります。 蓋を閉めると、減圧のために缶に穴が開きます。
- チャンバーが減圧され、安全に開くまで30秒間待ちます。 蓋を開けたら缶を外します。
よくある質問
Newstripe AeroVentエアゾール缶リサイクルシステムを使用するためにユーザーが取るべき安全上の注意は何ですか?
- ユーザーは、スプレー接着剤製品の排出やフォームエアゾール缶の膨張にAeroVent缶リサイクルシステムを使用しないでください。
- 排水する缶の直径に適したプランジャー ブロックを使用することをお勧めします。
- 缶が空になるまで、クランプはロック位置に保持する必要があります。
- 蓋を開けてクランプのロックを解除する前に、少なくとも30秒待ちます。
- 完全な缶を空に購入に進むき、ユーザーは蓋を開けてエアゾール缶を処分する前に少なくとも1分待つ必要があります。
- エアゾール缶を収納するチャンバーは、煙の安全な排出と排出を可能にするために、少なくとも30%空にすることをお勧めします。
エアゾール缶は簡単にリサイクルできますか?
エアゾール缶は一般にスチールで作られているため、簡単にリサイクルできます。 ただし、部分的に充填されたエアゾール容器は、中に含まれる媒体からの圧力を受けているため環境に危険をもたらすため、リサイクルすべきではありません。 New Stripe AeroVent エアゾール缶リサイクル システムは、エアゾール缶を廃棄する前に使用する必要があります。
エアゾール缶は可燃性ですか?
ほとんどのエアゾール缶には炭化水素噴射剤が含まれていますが、炭化水素は HCFC や CFC ほど有害ではありませんが、引火性が非常に高いです。 この炭化水素推進剤は火の近くで噴霧購入に進む火災の危険性があります。 そのため、廃棄前にエアゾール缶を安全に減圧するために、Newstripe AeroVent エアゾール缶リサイクル システムのような缶リサイクル システムを使用することが推奨されます。
Newstripe AeroVentエアゾールはリサイクルシステムに電源を必要としますか?
いいえ、これらのエアゾール缶リサイクルシステムは、操作のために追加の電源を必要としません。 それらは完全に手動で操作されるため、遠隔地での操作が可能です。
ブランドは他のバリエーションでエアゾール缶リサイクルシステムを提供していますか?
はい、シングル缶のバリエーションとは別に、NewstripeはさまざまなAeroVentも提供しています エアロゾル缶リサイクルシステム 2&3缶オプションで。 これらの缶リサイクルシステムは、複数の缶を同時に処理できます。