接着テスター| Raptor Supplies 日本

接着テスター

フィルタ

接着力試験機は、くっついた XNUMX つの表面を引き離すのに必要な力を測定します。これらの機器は、自動車、航空宇宙、建設、梱包業界で一般的に使用されています。彼らは...続きを読む

DEFELSKO -

接着テスター

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
ポジテストAB9XUK¥558,439
DEFELSKO -

自動コーティング接着テスター

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
AT-AAE6REX¥709,422

よくある質問

これらの単位によって表示される力の単位は何ですか?

平方インチあたりのポンドまたは平方ミリメートルあたりのニュートン。

接着試験を行う前に表面をきれいにする方法は?

溶剤または洗浄液を使用して表面をきれいにします。

表面を分離するために必要な力が予想よりも大幅に低いか高い場合はどうすればよいですか?

表面を分離するのに必要な力の装置の測定値が予想よりも大幅に低いか高い場合は、接着剤結合または結合プロセスに問題があることを示している可能性があります。 このような場合、接着試験の結果を使用して接着プロセスを調整し、接着結合の質を改善する必要があります。

接着試験機の結果をどのように解釈しますか?

これらの接着試験機の結果は、接着強度の値として報告されます。 これらの値を標準または仕様と比較して、特定の用途に対する接着剤またはコーティングの適合性を判断できます。

接着試験機の使用中に起こりうるエラーの原因は何ですか?

エラーの一般的な原因には、テスターの不適切なキャリブレーション、材料特性のばらつき、接合面の違いなどがあります。