ELKHART BRASS
1902 年に設立された Elkhart Brass は、工業用および商業用の建物に使用される革新的な消防設備を製造してきました。 米国インディアナ州に本社を置く同社の製品ラインには、消防ホースと消火栓アダプター、消防ホース ボール バルブ、消火栓ゲート バルブ、消防ホース ノズル、スパナと消火栓レンチ、モニターが含まれます。 続きを読む
フィルタ
空気力学
安全性
空気力学 フィルタ
部品
セルコン構造を特徴とするシングルカットアウェイ交換用水路ボール。 1-3 / 4、2、2-1 / 2インチのノズルとボールシャットオフで使用するように設計されています。 ノズル修理キットとバルブ修理シールキットもご利用いただけます
エルクハートブラスについて
Elkhart Brass のカタログには、工業用ホースと消防ホースのノズル、消防ホースと消火栓アダプター、スパナと消火栓レンチが含まれています。 ブランドの 消火栓ゲートバルブ 消防および配水システムに最適です。 消火中に自治体の水源からホースや設備までの水の流れを制御します。 これらのゲートバルブは、操作が容易なスピンナーハンドルを備えています。 シート素材は金属同士で作られており、確実に密閉されます。 これらのバルブは、耐食性と長期にわたる性能を実現するステンレス鋼シャフト構造を特徴としています。 エルクハートブラス ホルダー付きレンチキット Elk-O-Lite 構造を採用し、耐久性と軽量性を提供します。 これらのホルダー付きスパナ レンチ キットは、消防設備に垂直または水平に取り付けられる柔軟性を備えており、簡単にアクセスできます。 ハンドルはステンレス鋼製で、耐食性と長寿命を保証します。 ヘッドは強度と耐摩耗性で知られるマンガン青銅で作られています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Elkhart Brass 製品は、同等の Moon American、Dixion モデル番号と個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合ツールを探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等の Elkhart Brass ツールが用意されています。
発送
これらのElkhart Brass製品はサイズが小さいです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
X-Streamシリーズ自動ノズル
X-Stream シリーズ自動ノズルは、消防および緊急対応用途に最適です。 これらのノズルは、その適応性と、可変または削減に基づく自動調整特性で知られています。...続きを見る
SELECT-O-FLOW マスター ストリーム ノズル
SELECT-O-FLOW マスター ストリーム ノズルは、水流を正確に制御できるように設計されています。 これらは、水の流れを効率的に管理するために消火活動や緊急対応活動で使用されます。 これらのノズルはオフになります...続きを見る
ミステリーノズル
ミステリー ノズルは多用途の消火機能を提供します。 真鍮構造を採用し、さまざまな環境での耐久性とパフォーマンスを保証します。 パターン変更が容易なノズルです。...続きを見る
よくある質問
このブランドのスパナや消火栓レンチを使用する際には、どのような安全上の注意事項を考慮する必要がありますか?
- 手袋や保護眼鏡などの適切な個人用保護具 (PPE) を常に着用してください。
- 使用前にレンチに損傷や欠陥がないか定期的に検査してください。
- 事故や怪我につながる可能性のある部品が緩んでいないことを確認してください。
- これらのツールは、安全かつ効果的な操作に関する適切なトレーニングを受けた場合にのみ使用してください。
- 滑りを防ぐため、レンチのハンドルをしっかりと握ってください。
- 負担や怪我を避けるために、正しく力を加えてください。
- 無理をせず、徐々に力を入れて機械的な優位性を考慮してください。
- 消火栓からは加圧された水が放出される可能性があるため、消火栓を使用する場合は注意してください。
- 損傷や怪我を避けるため、消火栓バルブはゆっくりと慎重に操作してください。
- 事故を防止し、作業のためのスペースを提供するために、きれいで安全な作業エリアを確保してください。
- つまずく危険や損傷を防ぐため、使用しないときは工具を安全に保管してください。
工業用および消防用ホースのノズルはどのような種類のスプレー パターンを提供しますか?
ブランドの J 消防ホースノズル & 1575 消防ホースノズル ストレートストリーム、フォグ、ワイドフォグ、調整可能なパターンなど、さまざまなスプレーパターンを提供できます。
消防ホースのノズルの噴霧パターンを制御するにはどうすればよいですか?
スプレーパターンは、ノズルのヘッドを調整するか、 ノズルコントロールバルブ、デザインによって異なります。
ノズルが詰まっている場合、または水流が減少している場合はどうすればよいですか?
ノズルが詰まっている場合は、ノズルを徹底的に掃除し、障害物を取り除きます。 水流の低下が続く場合は、損傷や摩耗がないか点検し、メンテナンスまたは交換を検討してください。
漏れを防ぎ圧力を維持するために、ノズルとホースが適切に接続されていることを確認するにはどうすればよいですか?
- 糸の損傷やゴミがないか確認してください。
- シーラントを使用してネジ山に防水シールを作成します。
- まずは手で締めてネジ山を揃えます。
- 締め付けすぎずにレンチを使用して接続を固定します。
- ホースがよじれずに適切に位置合わせされていることを確認します。
- 接続部に直ちに漏れがないか確認してください。
- 水が流れているときに接続をテストして、漏れや圧力損失を検出します。
詳細はこちら
- パイプとチューブ
- ホースクランプ
- コンピュータ用品とメディア
- ナッツ
- 品揃え
- モーションコントロールカップリング
- 油圧コントロールバルブ
- 貯蔵タンクスタンド
- ステンレス鋼球ストック
- 空気閉じ込め
- 3M コースグレードPSAサンディングディスクロール
- ACROVYN チェアレール、エッグシェル、アクロヴィン、長さ 114 インチ
- KETT TOOLS エキセントリックリング
- DIXIE LINE CLAMPS チューブクランプ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDSXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- WEG UBW シリーズ アラーム スイッチ
- BROWNING スチール製 ダブルスプロケット 80番チェーン用 割テーパーブッシュ付
- DWYER INSTRUMENTS 産業用工作機械用圧力スイッチ
- GLOBE SCIENTIFIC ボトルとジャー
- HEIDOLPH ラボ用ホットプレート