CDI CONTROL DEVICES
Control Devices Inc. (CDI) は 1963 年以来、エアコンプレッサー、自動車および水処理システム、高圧洗浄機用の高品質バルブを製造してきました。 同社は米国ミズーリ州に本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
空気力学
配管
アウトドア用品
HVACと冷凍
空気力学 フィルタ
空気圧システムコンポーネント全ラインナップを見る
空気圧チェックバルブ 空気がエアコンプレッサーを一方向にのみ流れるようにするために使用される鋳造真ちゅう製バルブ。 最大400psiの背圧に耐えることができ、さまざまなサイズ、接続タイプ、取り付けタイプで提供されます
空気圧安全弁 空気圧式ドレンバルブ
エアコンプレッサーアクセサリー全ラインナップを見る
コンプレッサーバルブ 低流量および可変圧力が必要なアプリケーションで使用される圧力リリーフおよび空気圧ドレンバルブ。 ステンレス鋼のポペット/フルオロカーボンOリングを備え、最高動作温度は華氏250度です。
エンジン駆動のコンプレッサー制御 コンプレッサーがアンロードされたときにエンジン速度をゼロに下げるために使用され、それによって燃料を節約し、エンジンとコンプレッサーの摩耗を減らします。 真ちゅう製シリンダーを備えたビニールコーティングされたステンレス鋼ケーブルが特徴で、最大15hpの定格出力のエンジンに適合します。
Cdi 制御デバイスについて
CDI の広範な製品ラインには、コンプレッサー、フロート、チェックバルブ、空気圧制御バルブが含まれます。 ブランドの フロートバルブ 構造剛性と耐食性を高めるためにステンレス鋼のロッドを使用しています。 最大圧力は 120 psi です。 これらのバルブは、真鍮/プラスチック/ステンレス鋼/PTFE またはバイトンシール付きステンレス鋼を特徴としています。 流体の流れを制御するための NPT / FNPT / 圧縮接続が付いています。 これらの NSF 準拠バルブは、最大 550 度 F の温度に耐えることができます。 CDI 安全弁 構造剛性と耐食性を高めるための真鍮/ステンレス鋼構造を備えています。 これらのバルブは、漏れを防ぐための鉛/シリコンゴムシールを備えており、最高 250 度 F の温度で動作できます。耐久性とパフォーマンスを向上させるために、ステンレス鋼/亜鉛メッキのミュージック ワイヤー スプリングが付属しています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の CDI MPN は、同等のハネウェル モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には同等の CDI 製品が入手可能です。
発送
これらの CDI 製品には、小型から大型までさまざまなサイズがあります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの CDI アイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
主な商号
マーク・ロード・ジーニー
Mark Load Genie は、住宅および商業ビルで一定の水圧を維持するために使用される圧力調整器です。 主給水ラインに設置され、ダイヤフラムを使用してプレスを制御します...続きを見る
ICON バルブ一体型圧力レギュレーター
ICON バルブは、患者への酸素供給を合理化し、施設全体で個別の酸素ボンベやレギュレータを必要としないため、医療顧客にとって理想的です。 ICONバルブを使用購入に進む、中...続きを見る
よくある質問
安全弁と逃し弁の違いは何ですか?
安全バルブはバネ式で、設定圧力で完全に開いて過剰な圧力を解放するため、プロセスの誤動作や人的ミスによって過剰な圧力が発生する可能性のあるシステムに最適です。 一方、リリーフバルブは徐々に開き、単一の設定圧力ではなく、さまざまな圧力範囲にわたって圧力を解放します。 これらは通常、バネ仕掛けまたはパイロット操作の機構を使用し、熱膨張やその他のゆっくりとした圧力変化によって過圧が発生する可能性のあるシステムでよく使用されます。
自分のニーズに合ったフロート ボールを選択するにはどうすればよいですか?
- 流体の種類、温度、圧力要件など、特定の用途を決定します。
- 用途の要件に基づいて、プラスチック、ステンレス鋼、真鍮などのフロート ボールの適切な材料を選択します。
- フロートボールのサイズと重量が浮力要件と設置スペースに適合していることを確認してください。
- 特定の用途に必要なコーティング、ねじ、接続などの追加機能を検討してください。
LGM、P25、または P25V バルブを希望の圧力設定に設定するにはどうすればよいですか?
- レンジスクリュージャムナットを緩める
- レンジネジを時計回りに回すとレベルが上がり、反時計回りに回すと下がります。
- コンプレッサーを始動し、カットアウト圧力とカットイン圧力を記録します。
- 必要に応じてレンジネジを使用して圧力を調整します。
- 希望の圧力レベルが設定されたら、レンジ スクリュー ジャム ナットを締めます。
- 差動調整が必要な場合は、以前と同じ手順でカットイン圧力を希望のレベルに調整します。
- デフスクリュージャムナットを緩め、デフスクリューを時計回りに回すとカットアウト圧力が上がり、反時計回りに回すとカットアウト圧力が下がります。
- 希望のカットアウト圧力を設定したら、ディファレンシャル スクリュー ジャム ナットを締めます。
- この調整は、手順 4 で設定したカットイン圧力には影響しませんので、これで調整は完了です。