Baldor産業用モーターディストリビューター| Raptor Supplies 日本

BALDOR MOTOR

Baldor Motor は、効率的な電気モーターの世界的なサプライヤーです。 以前は、このブランドは Reliance Electric、Baldor Reliance Motors、Baldor Industrial Motor、Baldor と呼ばれていましたが、現在は「ABB Baldor」という名前になっています。 同社は米国アーカンソー州 72901 フォートスミスに本社を置き、廃水、製造、食品および飲料業界のアプリケーション向けにさまざまな DC / AC モーターを供給しています。 続きを読む

フィルタ

モーター

パンプス

モーター フィルタ

明確な目的のACモーター全ラインナップを見る

  • 50Hzモーター

    コンベア、ブロワー、ポンプ、エアコンプレッサーの 50 Hz 用途向けに特別に設計されたコンデンサースタートおよび単相 / 三相モーター。 最大 155 ℃ の温度に耐えるクラス B / F 絶縁を備え、110 ~ 400 V の範囲の電圧で利用可能

  • 冷却塔モーター

    高湿度の環境向けに設計されています。 可変速制御により最適なシステム効率で動作できます。 特徴 Inpro / Seal コンビネーションスリンガーとラビリンス非接触シャフトシールにより、汚染物質から保護します。 F1タイプと脚取付タイプをご用意

  • 明確な目的のモーター

    Baldor-Reliance 産業用モーターは、NEMA 規格を満たすかそれを上回り、過酷な産業環境でも最適な動作を保証するように設計されています。 1952 速、高圧洗浄機、アーバーソー、木工、XNUMX 年以前の NEMA、U フレーム、自動車用、同期永久磁石モーターが含まれます。

  • ファームデューティーモーター

    ドライブエンドのリップシールと V リングスリンガーが汚染物質から保護され、クラス B / F / H 絶縁システムがモーターを冷却します。 さまざまな破壊トルク定格とフレームを用意

  • 危険な場所のモーター

    化学、石油、ガス、水道、製紙産業の危険な環境でも安全に動作するように設計されています。 鋳鉄構造で、完全に密閉された厚さのスチール製も利用できます。

  • ベクターモーター

    ゼロ速度で可能な最大の離脱トルクを提供し、食品および飲料および製薬業界での正確な位置決め、コンベヤー、バッチ混合/混合に最適です。 TEFC、TEBC、DPFV、およびTENVエンクロージャーで利用可能

  • ウォッシュダウンモーター

    Baldor 洗浄デューティ モーターは、食品および飲料加工、医療、製薬、および包装業界で定期的に加圧洗浄や強力な洗浄剤を処理できるように設計されています。 これらの高性能モーターは、防錆性を高める改良された塗装システムと、チャンバー内への湿気の侵入を防ぐユーザーフレンドリーなドレンプラグとシャフトシールを備えています。 Baldor 全密閉型モーターは、単相設計と三相設計で提供されており、構造剛性を高めるための 1 シリーズ ステンレス鋼の頑丈な構造を備えており、ボルトの頭とフレームとエンドプレートの間の防湿剤で処理液と粉塵が循環するのを防ぎます。システム。 温度上昇に対する 3 倍の耐性を提供するために、このブランドの無塗装の C-Face ウォッシュダウン モーターは、特許取得済みの耐湿性 ISR (インバーター スパイク耐性) マグネット ワイヤーと、腐食性の動作を助ける耐水グリースを備えた永久シール ボール ベアリングを備えています。 これらのモーターには、クッションと保護のための耐熱性ネオプレン ガスケットも含まれています。 出力シャフト延長部の回転非接触ラビリンス シールとファン シャフト延長部の接触リップ シールにより、摩擦のない動作を実現します。

ポンプモーター全ラインナップを見る

  • 密結合ポンプモーター

    商業用および工業用のウォーターポンプおよび食品加工用途に最適です。 安全性を高めるためのロックされたドライブエンドと、空気の交換を防ぐための TENV / TEFC エンクロージャを備えた特大ボール ベアリングが特徴です。 115 ~ 575 V の電圧範囲で利用可能

  • ジェットポンプモーター

    湿潤または湿気の多い環境でのポンプ用途を目的としています。 スチールフレーム構造とスチールベアリングシートインサートを備えたアルミニウムエンドプレートが特徴で、信頼性を高めています。

  • 垂直ポンプモーター

    ファン、エアレーター、インラインプロセスポンプ、遠心ポンプ、排水ポンプ、タービンポンプでの使用向けに設計されています。 最大速度は 5400 rpm で、鋳鉄フレーム構造、回転可能な導管ボックス、エネルギー効率の高い巻線、ステンレス鋼の銘板が特徴です。

汎用ACモーター全ラインナップを見る

  • ACモーター

    IEC フレーム、サーボ、単相/三相モーター設計の汎用および過酷な用途のモーター。 ブロワー、ポンプ、コンベア、その他の産業機械で使用するための EPACT およびエネルギー効率基準に準拠しています。 115 ~ 460 V の範囲の電圧で利用可能

  • ブレーキモーター

    60 Hz の高耐久ブレーキモーターは、素早い応答の保持とブレーキを必要とする用途向けに設計されています。 過渡電圧スパイクに直面したモーターの劣化を軽減する耐スパイク絶縁システムを備えています。 単相および三相のバリエーションがあり、電圧範囲は 115 ~ 575 V です。

  • メートル法の三相​​モーター

    IEC フレームが必要な用途向けに、UL および CSA 認定の Baldor 電気モーターが含まれています。 換気装置、工作機械、減速機、ポンプ、ファンで使用され、さまざまな rpm と hp オプションが利用可能

HVACモーター全ラインナップを見る

  • コンデンサーファンモーター

    冷凍コンデンサーユニット、市販の冷凍庫、エアコンで使用するブロワー/コンデンサーファンとHVACモーター。 汚染物質がモーターに入るのを防ぐためにシャフト端に密閉されたエンドシールドを備え、最適なパフォーマンスのために高い始動トルク

  • ダイレクトドライブブロワーモーター

    クラス B およびクラス F 絶縁ダイレクト ドライブ ブロワー モーターは、HVAC の修理およびメンテナンス作業に適しています。 最大破壊トルクは 15.2 ポンドフィートで、さまざまな無負荷電流と馬力定格が用意されています。

  • ペデスタルファンモーター

    中程度の始動負荷での連続エアオーバーアプリケーションに適した4極、6極、および8極のペデスタルファンモーターが含まれています。 ヘビーゲージのスチールヨーク、アルミニウムのエンドプレート、リバーシブル回転、クラスB / Fの絶縁が特徴です。 さまざまなアンペアおよび破壊トルク定格で利用可能

DCモーター全ラインナップを見る

  • DC永久磁石モーター

    可変速度と一定のトルクを必要とする用途に最適です。 頑丈なスチールフレーム、取り外し可能な取り付けベース、耐久性のあるブラシ、クラスF絶縁、セラミックフェライト磁石、二重シールボールベアリング、スチールベアリングインサートを備えたダイカスト合金エンドプレートが特徴です。

  • 汎用DCモーター

    Baldor モーターは、プラスチック、印刷、包装業界におけるスムーズで振動のない動作に最適です。 機械加工されたアルミニウムダイカストまたはスチールハウジングで利用可能

バルドールモーターについて

同社は10000以上の異なるモーター、ドライブ、ギアボックスを提供しています。 ウォッシュダウンデューティー、シビアデューティー、汎用、ファームデューティー、ジェットポンプおよびコンデンサーファンモーターなど、幅広いBaldor電気モーターが Raptor Supplies。 ブランドの 汎用、完全密閉 三相モーターは、ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー、コンベヤーに使用されます。 これらの Baldor モーターは 3 ~ 835 rpm の範囲の速度で動作し、フット / フットレス / C 面取り付けが可能で、簡単かつ安全に取り付けることができます。 これらの 3600 相 Baldor モーターは、構造的な剛性を確保し、露出した表面の耐腐食性を確保するために、鉄 / 鋳鉄 / 鋼製のフレームを備えています。 最大効率は 3% で、最大 96.2 ℃ の温度で動作できます。 永久磁石DCモーター Baldor Motor 製の製品は、自動車のウォッシャーやワイパーの動作、またはエアコンやヒーターの送風機の駆動に使用されています。 これらの Baldors モーターは、腐食や過酷な動作条件に対する耐性を提供する頑丈なスチール フレームと、連続使用磁場を生成するダイナミック バランス アーマチュアを備えています。 これらの Baldor モーターの整流子は、電流の流れに対する抵抗を低くするためにアーマチュア接続と融合されており、それによってヒステリシス損失が低減されます。 Baldor 直流永久磁石モーターには、減磁の発生を排除するファイン セラミック フェライト磁石と、CW および CCW 方向のアキシャルおよびラジアル荷重を保持するためのダブル シール ボール ベアリングも装備されています。 古い Baldor モーターの交換を検討しているお客様は、モーターのフェイスプレートに表示されているカタログ番号/仕様番号/部品番号を探し、現在のモデルと相互参照する必要があります。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

一部の Baldor モーターは、同等の Marathon Motors または Leeson モデル番号と個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは旧式の競合他社のモーターを探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Baldor モーターが利用可能です。

発送

これらの Baldor モーターは、小型から大型までさまざまなサイズがあります。 商品によっては配送中に破損する場合がございますので、丁寧な梱包が必要となる場合がございます。 したがって、これらの Baldor Motor は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。

主な商号

ECチタンモーター

EC Titanium モーターは、永久磁石と同期リラクタンス技術を組み合わせた高効率の統合モーターで、ワイヤレス接続の持続可能なソリューションを実現します。 これらの Baldor モーターは、...続きを見る 

Super-Eモーター

Baldor Super-E モーターは、施設のダウンタイムや高額なメンテナンス費用につながる可能性のあるベアリングの早期故障を防ぐための適切なモーター接地に適しています。 これらの Baldor モーターは、FA で使用されています。...続きを見る 

スマートモーター

Baldor SmartMotor は、産業用モーターとインバーター制御を組み合わせたもので、非常にシンプルかつ迅速に設置できます。 これらの Baldor モーターは、特許取得済みの TEFC エンクロージャを備えており、m の冷却を提供します。...続きを見る 

Baldor Motor の競争上の優位性

ABB 危険場所用スマートセンサー

高性能 ABB アビリティ スマート センサーは、危険区域で動作する回転機械の健全性とパフォーマンスを監視するために設計されています。 これらのセンサーは、ごく初期の段階で機械のわずかな障害を検出して生産性、信頼性、安全性を向上させるのに役立ち、IECEx、ATEX、NEC 500 の認定を受けています。 これらは、競合するほとんどの設計よりも最大 XNUMX 倍長いバッテリー寿命を実現し、迅速なインストールとアクティベーションを提供してインスタントモニタリングを実現します。 これらのセンサーによって収集されたデータは、ブランドの高度なアルゴリズムによって分析され、ユーザーが行動できる有意義な情報に変換されます。これは、機器の耐用年数の延長、メンテナンスコストの削減、故障による偶発的なダウンタイムの防止に役立ちます。

よくある質問

Baldor モーターは何に使用されますか?

Baldor モーターは、ポンプ、コンベア、ファン、空気処理装置に一般的に使用されています。

モーターを購入する際に考慮すべきことは何ですか?

モーターを選択する際に考慮する必要のあるいくつかの要因があります-

  • 電流はモーターに電力を供給するものですが、過大な電流はモーターに損傷を与える可能性があります。 DCモーターの場合、ストールと動作電流が重要です。 ストール電流は、モーターがストール速度または0RPMのいずれかで動作するのに十分なトルクを適用します。 これは、モーターが引き込むことができる電流の最大量です。 動作電流は平均電流量であり、モーターは特定のトルクで引き込むと予想されます。 過電流により熱が発生し、ワイヤが溶ける可能性があります。
  • 電圧は、正味の電流を一方向に流し続け、逆流に打ち勝つため、重要です。 電圧が高いほど、トルクも高くなります。 推奨電圧が印加されていることを確認してください。 非常に低い電圧を印加購入に進むモーターが動作しなくなりますが、電圧を印加しすぎると短絡が発生し、電力損失や完全な故障が発生する可能性があります。
  • 動作トルクは、モーターが生成するように較正されたトルクの量であり、失速トルクは、失速速度から電力が加えられたときに生成されるトルクの量です。 必要な動作トルクを確認する必要がありますが、アプリケーションによっては、モーターをどれだけ押すことができるかを知る必要がある場合があります。 たとえば、車輪付きロボットの場合、良好なトルクは良好な加速を意味しますが、ストールトルクがロボットの重量を持ち上げるのに十分な高さであることを確認する必要があります。 この場合、速度よりもトルクの方が重要です。
  • モーターに関しては速度が複雑になる場合があります。 一般に、モーターは最高速度で最もスムーズかつ効率的に動作しますが、ギアが必要な場合は常にそれが可能であるとは限りません。 ギアを追加購入に進むモーター効率が低下しますので、速度とトルクの低下を同時に考慮してください。

Baldor モーターを操作する際に従うべき一般的な安全上の注意事項は何ですか?

  • ベルトの締めすぎは、シャフトの破損やベアリングの早期故障の原因となる可能性があるため、避けてください。
  • シャフトの端から端までの動きに余裕を持たせます。
  • 直接結合された機械は正確に位置合わせされ、シャフトは拘束されることなくスムーズに回転する必要があります。